请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3505 大家好、
在我们的设计中、我们将32kHz 外部时钟用作 SYS_32K 时钟、并将26MHz 用于 SYS_XTALLIN
处理器中是否有可用于存储/检测生产测试时钟频率的寄存器? 我们正试图在制造过程中捕获错误的频率
我们可以使用 JTAG 测试来写入/读取寄存器
如有任何建议,将不胜感激
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在我们的设计中、我们将32kHz 外部时钟用作 SYS_32K 时钟、并将26MHz 用于 SYS_XTALLIN
处理器中是否有可用于存储/检测生产测试时钟频率的寄存器? 我们正试图在制造过程中捕获错误的频率
我们可以使用 JTAG 测试来写入/读取寄存器
如有任何建议,将不胜感激
此致