This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:使用 meta-Arago 构建 core-image-weston

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637214/linux-am5728-building-core-image-weston-with-meta-arago

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux



尊敬的 Sitara 支持团队:

你(们)好 我的客户在使用 meta-Arago 构建"核心映像 Weston"时遇到问题。
状态与以下站点相同。 但是,没有答复。

meta-arago.arago-project.narkive.com/.../core-image-weston-with-meta-arago

您能建议我解决这个问题吗?

此致、
卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanae、

    请按照 此 wiki 页面上处理器 SDK 构建概述的步骤进行操作。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、
    感谢您的快速回复。

    我的客户按照您的建议执行了处理器 SDK 构建中概述的步骤。
    他想为"wayland/Weston"构建图像、因此他使用了"core-image-weston"而不是"arago-core-tisdk-image"。
    他还曾构建"Arago-core-tisdk-image"、但结果与使用"core-image-weston"相同。
    存在与"mesa-gl"相关的错误。

    您能不能给我一个线索、说明构建映像的问题是什么?
    请提出任何其他步骤或建议。

    此致、
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是"核心映像 Weston"需要虚拟/mesa 和 gtk。 如果从 sources/OE core/meta/meta/meta/metpege-graphics/gole/cogl-1.0.inc sources/OE core/meta/meta-gnome/gtk+/gtk+3.inc 中删除虚拟/mesa、则将 glibc-gconv-ISO8859-1重命名为 sources/OE core/meta/gome-gome-c+gtk+ 3.in中的 glibc、则会生成 gtk+。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、

    感谢您的支持。
    获取解决方案后没有错误。

    此致、
    卡纳