This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM388:DM388的引导时间

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638341/linux-dm388-boot-up-time-of-dm388

器件型号:DM388

工具/软件:Linux

您好!

我想知道 DM388处理器的启动时间。  是否有任何机制来优化启动时间。

此致、

UMA Shanker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uma Shanker、您好!


    您可以在余弦日志中检查引导时间。 它将为您提供几乎准确的器件启动时间。

    要在控制台上查看此信息,必须在 mini com/Terra Term 中启用“时间戳”。

    引导时间优化与您的用例和您想要实现的目标紧密结合。  NAND 优化、禁用 UART 日志、选择特定用例而不是通用用例、了解某些组件/功能(如 WiFi)、在启动期间及早启用特定用例模块是基本技术。

    如果您有任何特定要求、我们可以为您提供帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ravikiran、您好!

    感谢您的回答。
    我们需要知道 DM388 CSK 的启动时间。

    此致、
    UMA Shanker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uma Shanker、您好!

    DM388 CSK 需要大约25秒的时间来启动内核、需要大约60秒来启动流处理。 这些时间安排取决于网络配置,在网络环境拥挤的情况下,您将看到差异。

    谢谢