主题中讨论的其他器件:TDA2E
工具/软件:Linux
您好,专家:
现在、我们输入3D SRV need ~10s。 它需要太长的时间。
请给我们一些关于如何优化它的建议?
此致!
韩涛
这四个项目需要太长的时间。
内核引导时间优化现在遵循 Linux APN。 (http://www.ti.com/lit/an/sprac82/sprac82.pdf)
硬件:TDA2E 17*17 800MHz, MLO+uboot+kernel+filesystem 存储在 QSPI
软件:VisionSDK 2.12.02
- IPC 握手需要~540ms。
[host][IPU1-0] 28.710638 s: 系统:IPC 初始化正在进行!!!
[host][IPU1-0] 28.710730 s: 系统:连接到[IPU2]...
[host][IPU1-0] 28.998688 s: 系统:连接到[IPU2]... 成功!!!
[host][IPU1-0] 29.266302 s: 系统:连接到[DSP1]... 成功!!!
- VIP 初始需求~480ms
[host][IPU2 ] 35.792228 s: 捕获:正在创建!!!
[host][IPU2 ] 35.792624 s: 捕获:VIP1 Slice1 Porta 捕获模式是[ 8位]!!!
[host][IPU2 ] 35.913926 s: 捕获:VIP1 Slice0 Porta 捕获模式是[8位]!!!
[host][IPU2 ] 36.035197 s: 捕获:VIP1 Slice1 PortB 捕获模式是[ 8位]!!!
[host][IPU2 ] 36.156560 s: 捕获:VIP1 Slice0 PortB 捕获模式为[ 8位]!!!
[host][IPU2 ] 36.277923 s: 捕获:创建完成!!!
- GPU 模块初始需要~860ms。
[host][IPU2 ] 36.280333 s: IPC_OUT_0 :创建完成!!!
无法加载模块:/usr/lib/gbm/gbm_dri.so:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录
无法加载模块:/usr/lib/gbm/gbm_gallium_drm.so:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录
加载的模块:GBM_PVR.SO
找到有效的 GBM 后端:GBM_PVR.SO
[host][host ] 37.145915 s: EGL:版本1.4
- 使用的编码器~930ms
[host][IPU2 ] 37.947325 s: 编码:正在创建... !!!
[host][IPU2 ] 38.539986 s: 编码:创建1280 x 720的 CH0, 间距=(1280、1280)[1][0],比特率= 5000 Kbps ...
[host][IPU2 ] 38.619990 s: 编码:ch0:H264EncCreated:H264ENC_TI dev.500.V.H264AVC .EIVAHD.02.00.09.01
[host][IPU2 ] 38.620264 s: 编码:创建1280 x 720的 CH1, 间距=(1280、1280)[1][0],比特率= 5000 Kbps ...
[host][IPU2 ] 38.705209 s: 编码:CH1:H264EncCreated:H264ENC_TI dev.500.V.H264AVC .EIVAHD.02.00.09.01
[host][IPU2 ] 38.705484 s: 编码:创建1280 x 720的 CH2, 间距=(1280、1280)[1][0],比特率= 5000 Kbps ...
[host][host ] 38.775422 s:cam config i2c time =0
[host][IPU2 ] 38.785609 s: 编码:CH2:H264EncCreated:H264ENC_TI dev.500.V.H264AVC .EIVAHD.02.00.09.01
[host][IPU2 ] 38.785884 s: 编码:创建1280 x 720的 CH3, 间距=(1280、1280)[1][0],比特率= 5000 Kbps ...
[host][host ] 38.874184 s: IPC_IN_1 :正在创建!!!
[host][host ] 38.874763 s: IPC_IN_1 :创建完成!!!
[host][host ] 38.874824 s: 空链接:正在创建!!!
[host][host ] 38.874824 s: 空链接:创建完成!!!
[host][IPU2 ] 38.870920 s: 编码:CH3:H264EncCreated:H264ENC_TI dev.500.V.H264AVC .EIVAHD.02.00.09.01
[host][IPU2 ] 38.871195 s: 编码:所有通道创建... 完成了!!!
[host][IPU2 ] 38.872872 s: 编码:创建... 完成了!!!