This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:USB Bonni++源代码

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639196/linux-am5728-usb-bonnie-source-code

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我想修改 Linux 矩阵 GUI 中包含的"USB Bonni++"。

我使用 AM5728 GP EVM 运行 USB Bonnie。 我发现一些测试结果显示为"+"。  根据网络信息、当测量 时间太短时、将显示"+"。

我想修改 USB Bonnie 的头文件。 请告诉我 USB Bonni++的位置。

感谢您的快速回复。

此致、

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    en.wikipedia.org/.../Bonnie++
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宾至如归

    感谢您的快速回复。

    处理器 SDK 中是否有 Bonni++源代码? 如果处理器 SDK 中包含其源代码、 我想直接知道它。 还是仅在 SDK 中使用二进制文件?

    此致、

    Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    处理器 SDK 仅为根文件系统中的库和应用程序提供二进制文件、不提供源代码。