This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:我们能否使用 XDS560R 仿真器而不是使用 XDS560V2来更新 TDA2X 视觉应用板上的 EDID?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638754/linux-can-we-use-xds560r-emulator-instead-of-using-xds560v2-for-update-the-edid-on-tda2x-vision-application-board

工具/软件:Linux

我们已在 Ubuntu 14.04 (64位)计算机上安装了 VISION SDK_03_01_00_00、之后、我们尝试更新"EDID"、并按照 "VisionSDK_UserGuide_TDA2xx.pdf"中"2.3.4部分提到的所有步骤进行操作、  但 出于闪存/调试目的、他们提到了使用"Spectrum Digital XDS560V2 STM USB"仿真器、但我们有 XDS560R。

我们是否可以使用 XDS560R 仿真器 而不是使用 XDS560V2?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    自版本4.0及更高版本以来、CCS 不支持 XDS560R。 您应该考虑升级到任何其他 XDS560V2仿真器。

    谢谢
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    此致、

    昂斯克·华夫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshul:

    只需提醒您、仅 当子车上的 HDMI 接收器为 SIL9127时、才需要对 EDID 进行编程。 如果 HDMI 接收器为 ADV7611、则无需 EDID 编程。

    ADV7611具有内部 EDID RAM、 在以下位置初始化

    文件:\processor_sdk_vision_03_00_00_00\ti_components \drivers\pdk_01_07_00_16\packages/ti\drv\vps\src\devices\adv7611\src\bspdrv_adv7611I2c.c

    API:bsp_adv7611Programedid ()