This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-C6748:在将 GPIO 驱动程序连接到 SYSBIOS 时出现问题

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639198/rtos-processor-sdk-c6748-having-problem-in-connecting-gpio-driver-to-sysbios

器件型号:PROCESSOR-SDK-C6748

工具/软件:TI-RTOS

我尝试使用 TI RTOS 控制 C6748 LCDK 的 GPIO、但找不到任何说明如何逐步将 GPIO 驱动程序连接到 RTOS 的示例或文档。  

根据 Processor SDK RTOS 版本说明、RTOS 的 PDK GPIO 驱动程序肯定可用。 那么、如何使用它呢?  

为供参考、我使用的是 XDCtools 版本3.32.1.22_core 和 SYS/BIOS 6.46.5.55。