This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM3358:USB 驱动程序中的 DMTimer 使用

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639244/rtos-am3358-dmtimer-use-in-usb-driver

器件型号:AM3358

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的香榭丽舍

您能否解释一下为什么在 USB 驱动程序示例中使用 dmtimer、以及 DMtimer 对于 AM335x 的用途是什么?

我发现在 USB_dev_msc_evmAM335x_arm_project 和 USB_host_msc_evmAM335x_arm_project 的两个 USB 示例中都使用了 dmtimer、并想检查此 dmtimer 在 USB 驱动程序中的作用是什么。

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您看一下 USB 项目、其中有一个 pdk_install_path/ti/drv/usb/sample/BIOS/biosTimer.c。 此函数使用 DMTimer 实现许多时间相关函数、如 USB_osalDelayM()等 这些功能在 USB 驱动程序示例中使用。

    此致、Eric