This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:CSL 函数

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638659/tms320c6747-csl-function

器件型号:TMS320C6747


您好!

我在 CSL 中编写程序、因为我没有看到有关 PSC 和引脚多路复用设置的 CSL 示例、所以 在他们自己的过程中没有相关设置、在寄存器值的视图中、我发现相应的位实际上已经设置好。 (我使用 C6747、UART 中断接收数据。 pdk_omapl137_1_0_1 \封装\ TI \ CSL)

我想知道的是:

CSL 中没有设置 PSC 和引脚多路复用? 如果您需要设置、我找不到引脚复用设置的功能

2.如果我想设置 PLLC、能否使用函数?在 CSL 中也找不到相关函数。

3.为什么某些文件夹只包含头文件而不包含源文件。 例如 \pdk_omapl137_1_0_1\packages/ti\csl\src\ip\pllc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev