This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2P-ACD:其他 TDA2P 支持 X3C

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1188238/tda2p-acd-wether-tda2p-supports-x3c

器件型号:TDA2P-ACD

你好

TDA2P 的 ISP 是否支持 X3C? X3C 的视频格式为12b 组合的 HDR4。  

TDA2P+X3C 的用例是否有任何限制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    您能否提供有关12位组合 HDR4格式的更多信息? 输出数据是什么? 此格式需要哪种处理?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brijesh

    HDR4使用 HCG LCG SPD VS 来获得有效的24位线性图像数据。 并将 24位原始数据合并为12位合并原始数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵光岳、您好!

    好的、明白了、 您正在寻找这种格式的 ISP 处理方式?  

    添加  帮助解决 与 ISP 有关的更多问题。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brijesh

    感谢您的支持。  

    你好,Gang

    您是否需要任何其他信息来完成此任务?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、广岳、

    TDA2P ISP 经过设计、可与多达20位 WDR 传感器搭配使用。
    24位可能 超出其能力范围。
    除非您对输出图像质量的要求非常有限、否则我不建议这样做。