This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:R5F 上的 TIvxMemAlloc 限制

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1188377/tda4vm-tivxmemalloc-limitation-on-r5f

器件型号:TDA4VM

您好、香榭丽舍

客户正在 R5F (MCU2_1)上运行 TIVxMemAlloc (SIZE、TIVX_MEM_EXTERNAL)来分配内存。  

但当大小超过 16*1024*1024时,它会失败,如果大小为4*1024*1024,它可以分配内存。

此外、他还可以在 DSP 内核上分配16M 内存。  

那么、使用 TIvxMemAlloc 时、R5F 内核是否存在一些限制?


谢谢
此致、
闪亮