This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:SDK 选择

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1187863/omap-l138-sdk-selection

器件型号:OMAP-L138

您好!

我正在进行一个定制项目、在该项目中、我需要使用 EMIF 端口将 OMAP-L138处理器集成到 FPGA、并通过 SATA 从 SSD 读取数据、这些是我的基本要求、 我确实介绍了用于设计的软件包、有两种不同的 SDK 可用于开发。 这将是用于开发项目的更好的 SDK

1)

BIOSLINUXMCSDK-OMAPL13X  支持 OMAP-L132和 OMAP-L138的 SYS/BIOS RTOS 和 Linux OS 的 MCSDK

2)

Processor-SDK-Linux-OMAPL138  适用于 OMAP-L138的 Linux 处理器 SDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasi、

    请使用 PROCESSOR-SDK-LINUX-OMAPL138、这不包括 BIOSLINUXMCSDK-OMAPL138。 不再支持后者。