This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62X-PET-CALC:AM6204引脚多路复用器配置工具

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1182865/am62x-pet-calc-am6204-pinmux-configuration-tool

器件型号:AM62X-PET-CALC
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

在 AM62x 系统配置工具中,不能选择 AMC 封装,只能选择 ALW。

使用了 IC 下方的 Harman 设计中的电流: AM6204ATGFHIAMCQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,敬诚业,

    感谢您的备注。

    让我进行内部检查。

    请注意、由于年末的假期、我们的回复可能会延迟。

    我假设您希望使用 pinmux 工具。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    支持 AMC 封装的 SysConfig/Pinmux 工具将于本月(1月)发布。

    保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、PaulM  

    如果更新完成,请注意我,谢谢!

    JINGCHENG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,敬诚业,

    感谢您的参与并注意到。

    或者、我建议您在下个月早些时候检查发布、而不是打开该主题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa

    AM6204-AMC 封装引脚分配任务是否有任何权变措施解决方案? 因为我需要在1月底发布原理图。

    TI 能否为我提供 AMC 封装表?

    BR Jingcheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在检查更新的发布日期。 我还将探讨我们还有哪些其他选项可以帮助您。

    保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JINGYE、 包含 AM62x AMC 封装的更新的 SysConfig 工具现已在 http://dev.ti.com 上提供  

    保罗