This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6678:SYS/BIOS POSIX:从 POSIX 调用睡眠 API 时出现未解析的符号错误

Guru**** 2579475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/690975/rtos-tms320c6678-sys-bios-posix-unresolved-symbol-error-when-calling-the-sleep-api-from-posix

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:TI-RTOS

您好、香榭丽舍

客户想要在 SLEE0.c 中调用 SYS/BIOS-POSIX 睡眠 API、但它会提示未解析的符号错误。 似乎缺少一些库、但我 不知道需要将哪个库添加到项目中。

谢谢。
RDGS
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shine、

    您使用的是哪个 RTOS 版本? 您是如何设置项目的(分享确切步骤)。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此项。