工具/软件:Linux
我有带3GB DDR 的 DRA745 SoC 定制板。
存储器布局是
EMIF 1:1GB x 2.
EMIF 2:512MB x 2.
静态常量结构 DMM_LISA 映射寄存器 LISA 映射_dra7_3GB ={
.dm_lisa_map_0 = 0x00000000、
.dm_lisa_map_1 = 0x80700100、 // EMIF-1在 0x8000_0000处拥有2GB 的起始地址
.dm_lisa_map_2 = 0x??600280、 // EMIF-2 SYS_ADDR 起始地址位于 0x1_0000_0000超出范围???????
.dm_lisa_map_3 = 0xFF020100、
.in_ma_present = 0x1
};
如何配置 EMIF-2 sys_addr 字段?????
这是非常多的。