请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2 请按照以下步骤在 VSDK 中培训、导入和运行 OD 用例。
- 从 GitHub 链接下载预先训练的模型(deploy.prototxt 和咖啡因模型)。 并在“deploy.prototxt””中更新以下参数。 (否则、DSP 将缓慢运行)
- keep_top_k:20
- CONFIDENCE 阈值:0.15
- 将随附的导入配置文件与 TIDL 01.01.00.00版本中提供的“tidl_model_import.out.exe”一起使用,以生成 NET 和 PRM 文件
- 在进行以下一行更改的情况下构建 VSDK。 (原始用例只有4个类别、但此新模型为21个类别)
- 文件 :vision_sdk\apps\src\rtos\alg_plugins\objectdetection\objectDrawLink_algPlugin.c
- Line : tempoutPutList->objDesc[tempoutPutList->numObjects].objType =(标签- 1)%3;
- 复制 NET、PRM bin 文件以及 OD 用例的 AppImage 和视频输入文件。 选择要运行的 TIDL OD 用例、并在显示屏上查看检测结果
注:
- 该版本主要用于为 VSDK 中的培训、导入和运行 OD 用例提供完整的参考。
- 该模型的精度不如 VSDK3.3版本中提供的精度好。 此模型使用 Pascal VOC 数据集进行培训。
- VSDK 演示模型是使用 TI 内部数据集进行培训的、不公开提供、因此为了重新生成培训步骤、我们使用 Pascal VOC 对该参考模型进行了培训。
此致、
Kumar.A.D