工具/软件:Linux
您好!
我正在尝试编写一个定制 USB 驱动程序、该驱动程序适用于通过 USB 连接到 dra7xx EVM 的智能手机。 要使该驱动程序正常工作,需要将所有配置描述符(或至少是供应商特定的描述符)传递给该驱动程序。 但是,在连接智能手机时,只有活动配置会传递到自定义驱动程序。 该活动配置始终是摄像机设备的配置。 我在内核构建中进行了一些构建时间更改,方法是: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Linux_Core_DWC3_User%27s_Guide
销售机会将有助于了解如何将活动配置作为特定于供应商的配置、或获取器件的所有配置。
平台:Jacinto6-EVM。
使用随 VISION SDK 2.10和3.02一起提供的 Linux 尝试驱动程序工作。 结果是一样的。