This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6727B:无法下载 DSP 库

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/734180/ccs-tms320c6727b-unable-to-download-dsp-library

器件型号:TMS320C6727B

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试按照文档 spru657c 中的说明安装 DSP 库、该文档引用了一个名为"C67xDSPLib_v200.exe"的安装可执行文件。 我导航到 C6727站点、注意到该库不适用于该处理器 http://www.ti.com/tool/sprc265。 是否有人可以为我提供下载此库的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    我将在内部对此进行研究、并将很快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahin、

    在这方面是否取得了进展?

    谢谢、

    文森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还没有更新、但我仍在研究这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍在努力在线获取链接、但同时这里是一份离线副本。 很抱歉耽误你的时间。

    e2e.ti.com/.../sprc121.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好。 这正是我要找的,谢谢。