请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2 主题中讨论的其他器件:TPD1E05U06
与 TPD1E05U06的0.47pF 相比、如果我使用 TPD12S016RKTR 来实现 ESD 保护而不使用 TPD1E05U06、那么 HDMI 信号的破坏性有多大? 如果我使用 HDMI 端口进行实验室使用、那么 使用 TPD12S016RKTR 和 DLW21SZ900HQ2L 是否足以节省成本和主要电路板空间?