This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2:HDMI 信号未通过配套 IC TPD12S016RKTR 进行连接

Guru**** 1486215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E05U06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/735608/tda2-hdmi-signals-are-not-connected-via-companion-ic-tpd12s016rktr

器件型号:TDA2
主题中讨论的其他器件:TPD1E05U06

 与 TPD1E05U06的0.47pF 相比、如果我使用 TPD12S016RKTR 来实现 ESD 保护而不使用 TPD1E05U06、那么 HDMI 信号的破坏性有多大?  如果我使用 HDMI 端口进行实验室使用、那么 使用 TPD12S016RKTR 和 DLW21SZ900HQ2L 是否足以节省成本和主要电路板空间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法回答问题、因为我们尚未测试所描述的配置。  较高的电容将在较高的速度下影响接口。  影响量取决于应用中使用的显示分辨率、刷新率和色深。  我们已经看到、要达到接口所需的最高速度、就需要进行优化设计、包括使用电容最低的组件。  预计使用少于最佳设计组件时、接口可在低于最大频率的情况下运行。

    谢谢

    Robert