This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DM505:CCS/DM505

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DM505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/735074/ccs-dm505-ccs-dm505

器件型号:DM505

工具/软件:Code Composer Studio

我花了几个小时在 TI 网站上搜索、 但没有找到将在 CCS Windows 下构建的 DM505示例软件。  我找到的唯一示例是在 Linux 的命令行下构建的。  我有2个资格:

1) 1) Windows/CCS 是否是 DM505的可行开发平台?

2) 2)如果是、 此开发平台是否有任何示例项目?

谢谢、

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    我在这里看到了 SDK 的大部分内容:
    www.ti.com/.../toolssoftware
    安装了 Windows 安装程序后、您可能只需要安装 MinGW 即可构建它们(我不熟悉这些 SDK 的 muyself)。

    此外、请检查此消息中发布的联系人、他们可能会提供更好的支持:
    e2e.ti.com/.../2536444

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢您的回答。  在我在这里发布之前、我已经在这两个页面上进行了全面介绍。  安装程序实际上可以在 Windows 下安装一些东西(实际上有很多东西)、但 DM505的所有项目中都没有一个可以在 CCS 中打开和构建的项目。  事实上、 在安装了其中的几个 SKD 后、我尝试搜索安装目录以导入工程、但 CCS 未找到任何有效的工程进行导入。

    正如我之前所说的、 我发现的唯一 DM505项目是通过命令行在 Linux 上构建的。

    就合作伙伴公司的支持而言-他们并不是在购买 TI 芯片。  他们正在支持他们销售的产品。  有很大的区别、 我必须先购买其中一个电路板、然后他们才能提供任何帮助。

    TI 是否不再直接支持其处理器?

    BTW -我  使用 TI Arm 编译器、 TI C6000编译器和 EVE 编译器运行 CCS 版本:8.1.0.00011 (8.2无法安装)。

    谢谢、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    同样、TI 提供非常有限的 DM505支持。 因此、就 CCS 支持而言、构建 SDK 等、DM50x 与更常用的 TDA3x/DRA78x 芯片相同。 例如、您可以在 Windows 中使用 Vision SDK 和 CCS 执行 TDA3x 项目、并假设它已连接到 TDA3x EVM 而不是 DM50x。

    如果您想按照该路径操作、Vision SDK 软件包中提供了大量文档、您可以在论坛和 TI.com 上找到这些文档。

    希望这对您有所帮助、
    谢谢
    Alex