请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DM385 大家好、
我正在尝试为 McASP 启用 AUXOSC 时钟源。 我的 DEVOSC 是20MHz、我无法用它为我的音频编解码器生成正确的时钟、所以我想配置系统以允许 McASP 使用 AUXOSC。 AUXOSC 由我系统上的22.579 MHz 时钟驱动。
根据 TRM 中的图2-11 (音频时钟结构)、有一个多路复用器可以在使用 DEVOSC 和 AUXOSC 之间切换。 我相信这个多路复用器由被称为 AUDIO_PLL_SOURCE 的 OSC_SRC 寄存器位24控制。 我已经尝试搜索它的初始化位置、但我不太幸运。 是否有人可以为我提供有关如何更改时钟的任何指导? 此外、我还需要进行哪些进一步的更改才能使其正常工作?
谢谢!