This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 以太网至 USB 3.0桥接器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639343/ethernet-to-usb-3-0-bridge

大家好、

我的客户正在寻找一款低成本处理器、将以太网桥接至 USB 3.0。 数据将是4K/30Hz 视频。 Sitara 是否是最佳选择? 如果是、我们应该推荐哪一个?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    仅 Sitara AM57x 器件支持 USB 3.0。 我无法在该论坛上评论定价问题。