This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:支持 TPS65916

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638877/linux-am5718-tps65916-support

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件:TPS65916

工具/软件:Linux

大家好,  

请最新的 SDK 是否支持  TPS65916  ?  

   我现在是否可以将任何套件与 AM57xx 一起用作此配套器件的参考?  

谢谢你  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    [引用用户="Colombo Carlo]请了解最新的 SDK 是否支持  TPS65916  ?  [/报价]

    是的。 PMIC 变色器在内部开发板上经过验证和测试。

    [引用 USER="Colombo Carlo]   现在是否有任何套件可与 AM57xx 一起用作此配套器件的参考?  [/报价]

    没有基于 AM571x 和 TPS65916的 EVM。 请使用 AM57x GP EVM、AM572x IDK 或 AM571x IDK 进行 AM57x 软件开发。

    有关硬件设计、请参阅此用户指南应用手册。  

    为 AM571x 供电的 TPS65916用户指南