This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2HG:Ppls 和 LOCK 位

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639308/tda2hg-ppls-and-lock-bits

器件型号:TDA2HG
主题中讨论的其他器件:TDA2E

尊敬的

 

我想知道哪些 PLL 有一个位指示何时锁定。  

我们有多个用于 TD2E 和 TDA2H 的 PLL。

我们看到9 个适用于 PPL 的电源(参见下文)

对于每个器件、请告诉我们哪些器件具有这些位。

谢谢你。

Inline images 1

Inline images 2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好

    请重新附加图像。 现在无法看到它们。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、控制状态(包括锁定状态)的位是 DPLL_EN 位、每个 DPLL 都有自己的寄存器。 对于寄存器名称、请检查 TRM 手册中的内部时钟源和发生器子章节。
    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的:

    感谢您的快速回答。
    下面是我们为 TDA2E 和 TDA2H 提供的内容。

    如果我理解得好、我们应该为列出的所有 DPPL (使用内核时)都有一个"锁定"位。

    对于 APLL_PCIe、[在启动软件之前、我们如何知道 PLL 是否锁定?
    谢谢你。



    对于 TDA 2E:

    •DPLL_MPU:为 MPU 子系统提供内部时钟。
    •DPLL_iva:它馈送 IVA 子系统时钟。
    •DPLL_CORE:它提供所有接口时钟以及极少的模块功能时钟。
    •DPLL_PER:它提供多个时钟源:用于显示功能时钟的192MHz 时钟、A
    为子系统和外设提供96MHz 功能时钟。
    •DPLL_ABE:为器件内的各种模块提供时钟。
    •DPLL_USB:为 USB 模块(USB1/2/3/4)提供960M 时钟。
    •DPLL_GMAC:为千兆以太网交换机(GMAC_SW)提供多个时钟。
    •DPLL_DSP:它馈送 DSP 子系统时钟。
    •DPLL_GPU:为 GPU 子系统提供时钟。
    •DPLL_DDR:为两个外部存储器接口(EMIF)控制器及其生成时钟
    关联的 EMIF PHY。
    •DPLL_PCIe_REF:为 PCIe 子系统中的 APLL_PCIe 提供参考时钟。
    •APLL_PCIe:为器件外设组件快速互连(PCIe)提供时钟
    控制器。




    TDA 2H:

    DPLL_ABE
    DPLL_CORE
    DPLL_DEBUGSS
    DPLL_DSP
    DPLL_EVE
    DPLL_GMAC
    DPLL_HDMI
    DPLL_IVA
    DPLL_MPU
    DPLL_PER
    APLL_PCIe
    DPLL_PCIe_REF
    DPLL_SATA
    DPLL_USB
    DPLL_USB_OTG_SS
    DPLL_VIDEO1
    DPLL_VIDEO2
    DPLL_DDR
    DPLL_GPU

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    有关 DPLL 功能、请参阅 PRCM 章节和相应章节:

    请注意、PRCM 一章仅讨论由 PRCM 模块直接控制的 DPLL。 嵌入其他子系统并由其他子系统管理的其他 DPLL 在其各自的子系统中进行了介绍。

    例如、DPLL_VIDEO1在"显示子系统"一章中进行了讨论。