This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA726:TPS65917-Q1 PMIC 问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65917-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638906/linux-dra726-tps65917-q1-pmic-question

器件型号:DRA726
主题中讨论的其他器件:TPS65917-Q1

工具/软件:Linux

如何读取 PMIC TPS65917-Q1上的 ADCIN1和 ADCIN2端口?

Michel Catudal

ACTIA Corp.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michel、
    您可以从此处下载 PMIC 产品说明书:
    www.ti.com/.../getliterature.tsp
    请参阅第5.8节。

    另请参阅以下文档(数据表中也有相关参考)
    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    希望这些帮助中有一些。
    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stan、

    我已经准备好了这些文档。 我想我的问题不够清楚。
    我试图弄清楚如何使用内核器件驱动程序来读取 ADC。 我是否需要在设备树中进行设置? 是否有有关 PMIC 内核驱动程序访问的文档?

    米歇尔