This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:将音频输出重定向到 USB

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637968/linux-processor-sdk-am335x-redirecting-audio-output-to-usb

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

我正在使用 Beagle Bone Black、我正在从 SD 卡(Linux 平台)引导。 当我将 USB 声卡与 USB 主机端口中的 BBB 连接时、我可以将 ALSA 输出重定向到 USB 声卡。 但是、我想将 ALSA 输出重定向到使用 miniUSB 转 USB A 型电缆连接到 BBB 的外部媒体播放器。

  • 我不知道 Media Player 的配置。  
  • 媒体播放器未列为 ALSA 播放设备(我使用#aplay -l 命令进行检查)

您能否建议如何在 BBB 板中将外部媒体播放器检测为音频播放设备、以及如何将 ALSA 音频输出重定向到外部媒体播放器?  

注:-使用 aplay 命令时、USB 声卡被列为 ALSA 播放设备

 

 

提前感谢

Manimekala Rajendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是与 BeagleBone Black 相关的问题、而是有关媒体播放器接口的更多问题。

    如果 USB 设备(您的电脑中的媒体播放器)未显示为 ALSA 播放设备,则无法将音频引导至 USB 声卡。

    如何解决您的问题、您可能需要弄清楚媒体播放器是否支持音频输入、如果支持、它支持的输入格式/协议是什么。

    提示:如果您可以使用 Linux PC 解决您的问题、该解决方案很可能适用于 BeagleBone Black、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    非常感谢您的快速回复。

    我使用的媒体播放器可以执行以下操作:

    • 检测 USB 存储设备(触控笔驱动器)并开始播放触控笔驱动器中可用的歌曲。
    • 将 BBB 检测为 USB 存储设备(当我使用 USB 电缆将 BBB 连接至外部媒体播放器时 )并开始播放 SD 卡中可用的歌曲。

    但我想对 BBB 执行以下操作:

    • 将 ALSA 音频输出重定向至 Media Player。
    • 当我在 BBB 中播放任何歌曲时、我可以从媒体播放器中听到。

    注:我使用的外部媒体播放器仅支持 MP3格式的歌曲。

    如果无法重定向 ALSA 输出、因为没有检测到媒体播放器作为 ALSA 播放设备、是否有其他方法可以使用 USB 电缆将音频输出从 BBB 重定向到外部媒体播放器?

    谢谢、此致、

    Manimekala Rajendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Manimekala Rajendran "]如果无法重定向 ALSA 输出,因为我的媒体播放器未被检测到为 ALSA 播放设备,是否有任何其他方法可以使用 USB 电缆将音频输出从 BBB 重定向到外部媒体播放器?

    您需要向媒体播放器供应商提出此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还可以 非常感谢您的快速回复。