This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA750:DRA75x 内部热传感器容差

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639104/dra750-dra75x-internal-built-thermal-sensor-tolerance

器件型号:DRA750

你(们)好

我们知道、DRA75x 系列 SOC 中有一个内部构建的热传感器、用于报告 CPU 结温、

有人知道该热传感器的容差吗?

我在数据表中找不到此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我在 DRA75x TRM 第18.4.6.2.3节"热关断比较器"中发现了+/-2%的精度。

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我在上一个帖子中出错。 它是2摄氏度、而不是2 %。