工具/软件:TI-RTOS
您好!
我遇到了 UART_BasicExample_lcdkOMAPL138_c674xExampleProject 和其他使用 UART 的示例的问题。
我使用 CCS 7.3安装了 SDK 和构建示例、没有错误。
在运行该示例之前,我已经从 LCDKOMAPL138板中提取了 SD 卡,因此我希望 u-boot 为 DSP 内核加电,而 Linux 无法正常工作并使用任何资源。
然后、我将终端连接到电路板、上电后、终端中的第一个字符是 u-boot 输出。 然后、我使用 CCS 和 USB510L JTAG 仿真器启动了示例应用。
应用瓶胚代码时
uart_puts("\nuart driver and utils example test cases:\n\n 输入16个字符或按 Esc \n",sizeof ("UART driver and utils example test cases: please enter 16 characters, or press Esc or carriage return\n");
(笑声) 我在终端中看到不可读的符号。
然后、当应用程序通过代码行时
UART_gets (buffPointer、input_length);
(笑声) 即使我在终端中键入了大量字符,它也不会阻止,也不会解除阻止。
您能解释一下为什么会出错吗?