工具/软件:Linux
您好!
我使用的是基于 DM3730处理器的定制板。 目前、正在使用器件型号为 MT29F4G16ABBDA (4Gb、x16、1.8V)的 Micron NAND、其工作正常。
但现在、我已经修改了引导加载程序、将16位 NAND 配置为8位 NAND (即仅通过8条线路访问 NAND)。 现在 、在8位 模式下读取/写入数据似乎是1字节交错、即 、在从 NAND 读取/写入数据时、会跳过一个字节、以实现每个字节的读取/写入。
是否可以配置 x16 NAND 以仅通过8条线路访问数据? 如果是、我缺少什么?
为了 将 x16 NAND 配置为8位模式、在 uboot 代码中完成了以下更改。
1、更改了 GPMC 配置寄存器中的器件宽度
- #define M_NAND_GPMC_CONFIG1 0x00001800
+ #define M_NAND_GPMC_CONFIG1 0x00000800
2.将 文件 drivers/MTD/nand/nand_dids.c 中的选项更改为8位选项而不是16位选项
-{"NAND 512MiB 1、8V 16位"、0xBC、0、512、0、 LP_OPTIONS16}、
+{"NAND 512MiB 1、8V 16位"、0xBC、0、512、0、 LP_OPTIONS}、
3.更改了8位 NAND 而不是16位的 ECC 布局
- #define GPMC_NAND_ECC_LP_X16_LO布局
+ #define GPMC_NAND_ECC_LP_X8_LO布局
4.注释了从扩展 ID 分配总线宽度的行。
-busw =(extid & 0x01)? NAND_BUSWIDTH_16:0;
+/- 总线=(extid & 0x01)? NAND_BUSWIDTH_16:0;
提前感谢、
Ganesh Raja S K