主题中讨论的其他器件:DM388
我正在尝试通过 IPNC_RDK 3.9.0中的 HDVPSS 启用捕获
我创建了从捕获链接到 SD Display 和流媒体的链接。 我要在这里附上用例。
在创建 Display 链接时出现一些错误
断言@行:852在 links_m3vpss/display/DisplayLink_drv.c 中:status ==!
e2e.ti.com/.../stream-usecae.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试通过 IPNC_RDK 3.9.0中的 HDVPSS 启用捕获
我创建了从捕获链接到 SD Display 和流媒体的链接。 我要在这里附上用例。
在创建 Display 链接时出现一些错误
断言@行:852在 links_m3vpss/display/DisplayLink_drv.c 中:status ==!
e2e.ti.com/.../stream-usecae.pdf
谢谢你 Brijesh
我在第二个捕获输出中添加了标量、创建了标量链接。 我将发布修改。 显示链接仍有一些问题。 您能验证一下吗?
CaptureLink_CreateParams_Init (&capturePrm);
CapturePrm.outQueParams[0].nextLink = ipcOutVpssId;
CapturePrm.outQueParams[1].nextLink = gVcamModuleContext.sclrId[0];
CapturePrm.tilerEnable = false;
pCaptureInstPrm =&capturePrm.vipInst[0];
pCaptureInstPrm->vipInstId = system_capture_INST_VIP0_Porta;
pCaptureInstPrm->inDataFormat = SYSTEM_DF_YUV422P;
pCaptureInstPrm->标准= SYSTEM_STD_1080p_30;
pCaptureInstPrm->numOutput = 2;
/*第一个流*/
pCaptureOutPrm =&pCaptureInstPrm->outParams[0];
pCaptureOutPrm->dataFormat = system_DF_YUV422P;
pCaptureOutPrm->scEnable = false;
pCaptureOutPrm->scOutWidth = 1920;
pCaptureOutPrm->scOutHeight = 1080;
pCaptureOutPrm->outQueId = 0;
/*第二个流*/
pCaptureOutPrm =&pCaptureInstPrm->outParams[1];
pCaptureOutPrm->dataFormat = system_DF_YUV422P;
pCaptureOutPrm->scEnable = false;
pCaptureOutPrm->scOutWidth = 1920;
pCaptureOutPrm->scOutHeight = 1080;
pCaptureOutPrm->outQueId = 1;
/*标量*/
SclrLink_CreateParams_Init (&sclrPrm);
sclrPrm.inQueParams.prevLinkId = gVcapModuleContext.captureId;
sclrPrm.inQueParams.prevLinkQueId = 1;
sclrPrm.outQueParams.nextLink = gVdisModuleContext.displayId[VDIS_DEV_SD];
sclrPrm.tilerEnable = false;
sclrPrm.enableLineSkipSc = false;
sclrPrm.inputFrameRate = 30;
sclrPrm.outputFrameRate = 30;
sclrPrm.scaleMode = DEI_SCALE_MODE_Absolute;
sclrPrm.outScaleFactor.absoluteResolution.outWidth = 720;
sclrPrm.outScaleFactor.absoluteResolution .outHeight = 480;
sclrPrm.outDataFormat = VF_YUV420SP_UV;
sclrPrm.pathId = SCLR_LINK_SEC0_SC3;
//显示链接参数
MULTICH_INIT_STRUCT (DisplayLink_CreateParams、displayPrm_SD);
displayPrm_SD.inQueParams[0].prevLinkId = gVcamModuleContext.sclrId[0];
displayPrm_SD.inQueParams[0].prevLinkQueId = 0;
displayPrm_sd.displayRes = gVdisModuleContext.vdisConfig.deviceParams[VDIS_DEV_SD].resolution;
displayPrm_sd.displayId = display_link_display_sd;
谢谢大家、此致。
您好、Brijesh、
1.它是否仍然在同一个位置失败?
未成功创建显示链接。 现在、日志中有一条警告消息:MSGQ:WARNING:TING:TESING:TING to send command [0x0000] to link [0] on processor [DSP]、but [DSP] is not present on this platform
而失败的位置不同:断言@行:220在 links_common/system/system_ipc_msgq.c 中:0:失败!
2.是否确定 SD 路径未被任何其他驱动程序使用?
我正在自定义 Dm388_CSK 应用。 如果仅在 usecase 文件夹中配置了 SD 路径、我认为没有其他驱动程序正在使用 SD 路径
您能否检查它是否适用于标量的 YUV422输出?
我仍然使用 YUV422进行了检查、但该检查无法解决问题。
谢谢、
此致
镍薄型
您好、Brijesh
这是在用例中为我的显示屏创建的链接。 在创建未打开的显示链接后、我保留了 LED 打开功能。 此外、"用例设置完成"也不会打印。
错误消息是:断言@行:220在 links_common/system/system_ipc_msgq.c 中:0:失败
{
.
.
/*缩放链接*/
System_linkCreate (gVcapModuleContext.sclrId[0]、&sclrPrm、sizeof (sclrPrm));
GPIO_LED_ON (26);
/*显示链接*/
System_linkCreate (gVdisModuleContext.displayId[VDIS_DEV_SD]、&displayPrm_SD、sizeof (displayPrm_SD));
GPIO_LED_ON (27);
OSA_printf ("USECASE 设置完成\n");
}
谢谢、
此致。