This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDXIDK5718:引导问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638418/linux-tmdxidk5718-boot-issue

器件型号:TMDXIDK5718

工具/软件:Linux

你(们)好。

我最近购买了 IDK EVM + LCD 套件、很难让设置与 Linux 一起运行。 下面是显示启动的屏幕截图。 如果 snyone 能告诉我发生了什么错误、我会很感激?  

此致、

KengHoe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KengHoe、

    是否尝试从 MMC/SD 卡引导? 如果是、您是否为 MMS/SD 引导配置 sysboot 开关?

    您还可以尝试使用最新 AM57x PSDK 中提供的 create-sdcard.sh 脚本创建可引导 MMC/SD 卡:

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    另请参阅以下 e2e 线程、其中讨论了如何在 AM571x IDK 1.3B 上引导 Linux

    e2e.ti.com/.../625873
    e2e.ti.com/.../568770

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    是的、我尝试从 SD 卡引导、但我没有配置 sysboot 开关。

    也许请忽略 Linux 启动、而即使使用原始 RTOS SDK 映像、我也很难启动。

    在使用 Linux 启动之前、我使用的是原始开箱即用 microSD 卡中的 RTOS SDK。 由于它是全新的 OOB、我访问 了 https://training.ti.com/am57x-idk-lcd-bringup 

    它看起来像是 OOB 故障、因为我无法启动套件+ LCD。 唯一运行的是 RTOS SDK 诊断。 我尝试将其连接至 HDMI、但显示器上没有视频输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KengHoe、

    在您的初始帖子中、您表示在 AM571x IDK 板上引导 Linux 时遇到问题。 现在切换到 RTOS 引导。

    请打开有关 RTOS 引导的新 e2e 线程、并使用此线程回答 Linux 引导相关问题(如果有)。

    如果您没有其他与 Linux 引导相关的问题、请关闭/解决/验证此主题。

    此致、
    帕维尔