大家好、TI 专家、
我们的客户向我们发送了有关设置 UART0打印调试信息的相关问题
以下是 E2E 主题中的 PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X 04_00_00_04的说明。
他们尝试将"#define debug"添加到 /include/configs/ti_armv7_common.h.
并根据此 E2E 主题中的指南重新构建 u-boot。
但在构建过程中、他们发现了如下错误;
LD spl/u-boot-spl
/home/soft/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.00.00.04/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-ld.bfd:u-boot-spl `.rodata'将不适用于`.sRAM'区域
/home/soft/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.00.00.04/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-ld.bfd:区域 μ` SRAM'溢出2520个字节
./scripts/Makefile.spl:290:目标'sl/u-boot-spl'的配方失败
maked[2]:***[spl/u-boot-spl]错误1.
/home/soft/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.00.00.04/board-support/u-boot-2017.01 +gitAUTOINC+9fd60700db-g9fd60700db/Makefile:1346:目标'sl/u-boot-spl'的配方失败
maked[1]:***[spl/u-boot-spl]错误2.
make[1]:离开目录'/home/soft/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.00.00.04/board-support/u-boot-2017.01 +gitAUTOINC+9fd60700db-g9fd60700db/AM335x_evm'
Makefile:150:目标'subB-make'的配方失败
制造:***[sub-make]错误2.
问题:
是否有相同的体验?
(是否缺少任何内容?)
如果您告诉我们如何解决此问题、我们将不胜感激。
此致、