This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:OpenGL 源代码可用性

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638871/linux-processor-sdk-am335x-opengl-source-code-availability

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

我的客户询问上述问题、在 Linux VM 上下载处理器 SDK 时遇到问题、因此无法进行确认。

谢谢、

Barend

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PLSDK 随 OpenGLES 二进制 libGLESv2一起打包。 未提供源代码。