This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:如何在 OMAPL138 SoC 上的 Linux OS 上安装 SSH

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638518/linux-how-to-install-ssh-on-linux-os-on-omapl138-soc

Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:Linux

大家好、我正在使用 OMAPL138 SoC、并且已经从 TI SDK 4.0.0.4加载了 Linux 4.9.28  

我尝试在此安装 SSH、以便可以通过互联网连接到 Linux OS、而不使用任何串行端口。  

我尝试安装 apt-get、但未找到此命令。

请帮我完成安装 SSH 的步骤。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    您可以使用'dpkg-deb'而不是'apt-get install'命令。 例如,您可以尝试安装'Dropbear' SSH 服务器。

    BR
    Tsvetolin Shulev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    我在目标框上尝试了此 dpkg-dep 命令。 但出现以下错误:

    root@omapl138-lcdk:~ dpkg-dep
    -sh:dpkg-dep:找不到命令
    root@omapl138-lcdk:~#