This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:我正在使用 VSDK (03.00.00)开发 TDA2x EVM。 您是否有关于 TDA2x EVM (Linux 内核)的 eMMC 引导和 QSPI 引导的一些相关文档?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638487/linux-tda2evm5777-i-am-using-vsdk-03-00-00-to-develop-tda2x-evm-do-you-have-some-related-documents-about-emmc-boot-and-qspi-boot-for-tda2x-evm-linux-kernel

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Linux

我正在使用 VSDK (03.00.00)开发 TDA2x EVM。 您是否有关于 TDA2x EVM (Linux 内核)的 eMMC 引导和 QSPI 引导的一些相关文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    请检查这是否有助于:
    processors.wiki.ti.com/index.php
    processors.wiki.ti.com/index.php

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    但它们并不相同。 与 mk-qspi-boot.sh 类似,mk-eMMC-boot.sh 脚本不会在我的版本 SDK (03.00.00)中退出。 我认为版本 SDK (03.00.00)无法完成开发人员的想法。您还有其他文档吗? 或其他建议?

    此致、
    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    但它们并不相同。 与 mk-qspi-boot.sh 类似,mk-eMMC-boot.sh 脚本不会在我的版本 SDK (03.00.00)中退出。 我认为版本 SDK (03.00.00)无法完成开发人员的想法。您还有其他文档吗? 或其他建议?

    此致、
    卢卡斯