This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SG:Jacinto TDA2x 和 DRAx 支持相同的 QSPI

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638619/tda2sg-jacinto-tda2x-and-drax-support-the-the-same-qspi

器件型号:TDA2SG

 Jacinto 系列的高级问题:

 TDAx 和 DRAx 系列是否实现 了相同的 QSPI IP?

即、每个系列都将支持相同的 QSPI 访问配置/和性能。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    我已邀请一位专家发表评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    TDA2x 和 DRA7x 系列中的 QSPI 相同。

    此致、

    STAN