工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试让 CSL_USB_CdcExample_Out 在 C5517器件上工作。
我只需打开 CSL_USB_CdcExample_Out 并在 CSL_general 中更改 C5517定义。
当我让程序运行时 、我的计算机上出现 USB Code 10错误。 我使用 CSL 库示例随附的.inf 文件安装了设备驱动程序、但我没有更改!
这就是我从控制面板看到的内容:
我尝试重新安装并重新安装它,重置计算机并更改32位和64位 Windows 7系统中的电缆/USB 端口。
调试枚举我注意到主机发送的最后一个数据包是一个设置的配置:之后没有发生任何其他情况。
以下是日志:
此错误是否一直出现在窗口中?
是否有.inf 文件更新?
是否对此进行过故障排除?
谢谢你
Stefano