主题中讨论的其他器件:DM388
大家好、
我尝试将视频从摄像头发送到 TDA2xx 上的 VOUT1、该 VOUT1连接到第二个 TDA2xx 芯片上的 VIN1A、我可以看到、 它通过 LCD 连接、因此我在 chains_vipSingleCam_DualDisplay 中进行了一些更改、以便我可以从摄像头获取视频并将其发送到 LCD 和 HDMI。 在 chains_common.c 文件中、在函数 ChainCommon_DualDisplay_StartDisplayCtrl 中、我只需将 lcdType 设置为 chains_display_type_lcd_10_inch、没有信号发送到 LCD、但我在 HDMI 上有视频。 我还尝试将 lcdType 设置为 chains_display_type_lcd_7_inch。
在第二个 TDA2xx 上、我制作了用于捕获视频并在 HDMI 上显示视频的用例。 要设置捕获参数、我使用了来自 chain_common_vision.c 的 ChainCommon_SingleCam_SetCapturePrms 函数、请将第二个和第三个参数设置为 LCD 宽度和高度(1280和800)。 在该函数中的 chains_common_vision 中、我将 captureSrc 设置为 chains_capture_SRC_DM388、并在此处设置 pInstPrm->vipInstId = system_capture_INST_VIP1_SLICE1_Porta、pInstPrm->videoIfWidth = system_VIFW_24bit 和 pInprms->system_rgv_r888 = system_rgv_rgb。
此致、Bosko。