This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:TDA2x 运行带实况视频的 TIDL 演示

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638031/tda2evm5777-tda2x-running-tidl-demo-with-live-video

器件型号:TDA2EVM5777

您好!  

我正在尝试采用 TIDL 用例来运行使用 Capture 链接捕获的实时视频并显示

使用 Display_Video 链接在 HDMI 显示器上显示分段图像。 单摄像头显示屏和 TIDL 用例有效

硬件上。 但是、semSeg 情况失败、如下所示:

[主机] 8.464375 s:network_CTRL:正在启动服务器(端口=5000)!!!
[主机] 8.46436s:network_CTRL:正在启动服务器... 完成(端口=5000)!!!
[IPU1-0] 12.530104 s:
[IPU1-0] 12.972671 s:Assertion @ Line:1500 in nullSrcLink_tsk.c:pObj->fpDataStream[Chid]!= system_link_status_efail:failed!!
[IPU1-0] 12.973281 s:断言@行:1500 in nullSrcLink_tsk.c:pObj->fpDataStream[Chid]!= system_link_status_efail:失败!!!

我缺少什么? 是否有此用例的教程文档?  

最棒的  

Artur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Artur、

    已连接补丁以启用从摄像头/HDMI 的捕获。 该补丁 位于 processor_sdk_vision_03_01_00_00之上。

    e2e.ti.com/.../v3.1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 它的工作原理。 是否有使用 CIFAR 或 AlexNet 进行简单分类的用例?