This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:USB 包装程序寄存器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638284/am4372-usb-wrapper-register

器件型号:AM4372

大家好、

哪个文档描述了以下寄存器?

HW_WR_REG32 (dwc3->wrapperAddr + USBOTGSS_C2_wraper_IRQSTATUS_MAIN_0 (0)、regVal);


此代码位于以下文件中。

C:\ti\pdk_am437X_1_0_8\packages/ti\drv\usb\soc \am437X\usb_wraper.c

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AM437x TRM 没有针对 USB 寄存器的此类信息。 您可以检查 www.ti.com/.../spruhj7a.pdf、这是用于 Keystone II 器件的、但 USB IP 是相同的。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢您的支持。

    我将进行检查。

    此致、

    Sasaki