This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:在更新的仿真器上进行 PCIe AMI 模型仿真

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638280/tms320c6657-pcie-ami-model-simulation-on-newer-simulator

器件型号:TMS320C6657

大家好、

我想使用"Keyston_PCIe_SGMII_SerDes_AMI_Model_v1p9_r1p2"在 C6657定制板上进行 PCIe 仿真。

但我的仿真器是安捷伦- ADS 2014.01、正如 应用报告中提到的、很难回滚到 ADS 2011.01。

TI 是否有任何补丁来支持 在 Agilent-ADS 2014.01上进行此仿真?

提前感谢。

OC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OC、

    不幸的是,这不是一个选择。  IBIS-AMI 模型仅在其当前状态下可用。  我们无法对其进行修订。

    Tom