This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:在 OPP 高电平下为 ABB 模式

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637021/am5716-abb-mode-in-opp-high

器件型号:AM5716

我想跟进以下论坛帖子 e2e.ti.com/.../2169097、 该帖子已被锁定、无法再发表评论。 似乎新的 AM57xx PDK (版本1.0.7)增加了对 ABB 启用代码的支持。 是否有人可以确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否听说过 RTOS 团队的反馈?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keith、

    很抱歉耽误您就此问题返回。 是的、我确认已在 Processor SDK RTOS 4.0和更高版本的 SBL 中启用 ABB。 您可以在此处的"已修复问题"部分中查看错误 ID PRSDK-2344:
    processors.wiki.ti.com/index.php

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SBL 更改位于 pdk_am57xx_1_0_8\packages/ti\boot\sbl\board\src\sbl_avs_config.c 如果在该文件中搜索变量 pmOpp、则应该能够找到启用此功能所做的所有更改。

    请注意、SBL 使用电源管理(PM) LLD API 来设置 AVS 和 ABB、因此在构建中包含 PM LLD 头文件和库有额外的依赖性。

    希望这对您有所帮助

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好,谢谢!