This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J6EVM5777:如何将蓝牙软件狗连接到 j6evm 目标器件

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637508/j6evm5777-how-to-connect-bluetooth-dongle-to-j6evm-target-device

器件型号:J6EVM5777

您好,

我已经为 j6evm 板开发了蓝牙软件狗。我找不到任何端口来连接目标器件上的蓝牙软件狗。

您能帮我解决这个问题吗?

谢谢、

Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您没有可用的 USB 端口吗? 您能详细说明吗?

    谢谢
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有 USB 端口,并且已将蓝牙软件狗连接到 USB 端口。 现在我尝试在 目标器件中打开蓝牙、但实际上不是。

    我有一个目标器件在6AA.1.0 工程选项中启动并运行。是否有任何建议?

    谢谢、

    Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将在这里请 Android 专家发表评论。

    谢谢
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhu、

    我们目前不支持 Android SDK 上的蓝牙。
    (USB 软件狗或其他)

    此致、
    Vishal