This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:图形 SDK 兼容性

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637910/linux-processor-sdk-am335x-graphics-sdk-compatibility

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

我在 BeagleBone Black 上运行 TI SDK 版本04.01.00.06。 我希望构建 TI 图形 SDK 以允许访问 GPU。 我找到的图形 SDK 的最新版本是05_01_01_02。

我的问题是、TI SDK 使用 Linux 内核4.9.41+、而 TI 图形 SDK 仅提供3.14内核支持。 TI SDK 是否与 TI 图形 SDK 兼容? 不同的内核版本不会导致问题?

谢谢、

Kevin Matthews

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    图形 SDK 已集成到处理器 SDK 中。 您可以在找到它 /board-support/extra-drivers/ti-sgx-ddk-km- /


    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好,谢谢! 我看到那里的源代码。 似乎不再需要使用 TI 图形 SDK。