This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2EVM5777:演示代码 CAN#39;t run

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/636917/rtos-tda2evm5777-demo-code-can-t-run

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

正如标题所说

我只需将 MLO 和 AppImage 复制到 SD 卡中、然后运行单摄像头用例 f

它不起作用。  

我没有编辑 VISION_SDK 文件夹中的任何文档。

顺便说一下、用户指南说我需要将 SD 卡格式化为(FS = FAT32单元= 512标签= SD_boot)

但我无法将单位设置为512,我只需将 SD 卡格式设置为(FS = FAT32标签= SD_boot)。

它是否会导致任何问题?

此致、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    您还需要将文件"SFM_FAND.bin"放在 SD 卡上。
    请查看 VisionSDK_UserGuide_TDA2xx.pdf 第"3.9.1章"使用 HDMI 输入的单通道演示"。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yordan

    感谢您的回复。
    在哪里可以获取文件'SFM_FAND.bin'?
    我在我的 VISION SDK 文件夹中找不到它。

    此致、
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    它是 VISION_SDK_02.XX.XX.XX_INPUTS.tar.gz 的一部分、可在 CDDS 上找到:
    cdds.ext.ti.com/.../emxNavigator.jsp

    (如果您无法访问 CDDS、则需要联系您当地的 TI FAE)

    此致、
    Yordan