请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA3XEVM 您好!
我使用的是 VSDK 2.12.01。 我将引导加载程序中的 McSPI 用作从器件。 此外、我将使用中断来接收数据。 我有一些奇怪的行为-当我尝试从 PC 主应用程序发送时、例如一个数据包中的9个字节、从站存根。 但是、如果我在开始时只发送一个字节、那么之后我可以正确接收数据。 我想为 RX 设置触发器 lvl 1、但如果这样做、我会遇到我描述的问题。 如果我使用触发级别9、我可以正确接收9字节的数据包。 任何想法、问题是什么。
此致、
Stefan。