This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:C6747 CSL

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637421/tms320c6747-c6747-csl

器件型号:TMS320C6747
主题中讨论的其他器件:OMAP-L137OMAPL138

您好,

TI 官方网站"PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL137:用于 OMAP-L137和 C6747的 RTOS 处理器 SDK、C6745、C6743"上的 CSL 是否可用于 C6747的裸机开发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您应该能够在 CSL 上开发裸机程序。 请参阅此处的 CSL 说明:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_CSL
    它提供了模块的低级初始化和一个用于控制硬件的位 C 抽象层。 表单您可以在此处开发自己的代码或使用 RTOS SDK 的其他部分。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、当我使用 UART 时、我找不到禁用 FIFO 并启用 TX 和 RX 的函数、我应该如何实现它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在以下位置检查 UART 驱动程序:
    ~/ti/pdk_c667x_ /packages/ti/drv/uart

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、
    我还想知道下方路径中 V0和 V1之间的差异。
    pdk_omapl137_1_0_1\packages/ti\cSL\src\IP\UART
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这些是该驱动程序的不同版本。 您可以使用 diff 工具(如 meld)来比较两个文件。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    例如、我使用 CSL 对 C6747进行编程、如何知道我应该选择哪个文件(V0、V1)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    i 以下文件夹:
    TI/PDK_ /packages/ti/csl/src/ip/uart
    是否有 src_files_UART.mk 文件? 如果是、则可以进行检查:
    ifeq ($(SOC)、$(筛选器$(SOC)、tda2xx tda2px dra75x tda2ex dra72x am571x am572x tda3xx AM335x AM437x dra78x))
    package_SRCS_common += cslr_uart.h csl_uart.h src/IP/UART/src_files_UART.mk src/IP/UART/V1
    SRCS_common += UART.c
    SRCDIR += src/IP/UART/V1/priv
    INCDIR +=。 SRC/IP/UART/V1
    字节序

    ifeq ($(SOC)、$(filter $(SOC)、K2H K2K K2L k2e k2g c6657 c6678 omapl137 omapl138)
    PACKAGE_SRCS_COMMON += cslr_uart.h src="IP/UART/src_files_UART.mk src="IP/UART/V0
    SRCS_common += UART.c
    SRCDIR += src/IP/UART/V0/priv
    INCDIR +=。 SRC/IP/UART/V0
    字节序

    根据上述脚本,Omapl137应使用 V0驱动程序。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、我知道、非常感谢!