This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3351:TPS65217C 和 DDR3问题

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637836/am3351-tps65217c-and-ddr3-questions

器件型号:AM3351
主题中讨论的其他器件:TPS65910

是否可以连接 AM3351ZCE + DDR3 + TPS65217C?

AM3351ZCE + DDR3的组合已经适用于 TPS65910、但我想更改型号 TPS65217C 的 PMIC。

在 PMIC 的数据表中、最终的"A"表示适用于带 DDR2的 AM3351ZCE。 DDR3的唯一选择是最终的"C"、但最终的"C"是针对 ZCZ 封装。  

我建议不要使用 PMIC 的 DCDC3并将 MPU 和内核电源连接到 DCDC2上。  

因此、我可以获得 AM3351ZCE + DDR3 + TPS65217C (针对 ZCE 封装进行了更改)。

有可能吗?

谢谢。