This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:内核崩溃问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TMP102, TMDSEVM572X, TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/636739/linux-am5728-kernel-crash-issue

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: TMP102TMDSEVM572XTLV320AIC3104

工具/软件:Linux

AM5728+Linux 平台上的内核崩溃问题:

大家好、我是 David、我制作了一个基于 AM5728平台的电路板、并在该平台上运行 Linux、但系统崩溃问题一直困扰着我。

我修改了 TI 标准 SDK (版本4.0.0.4)中的内容、如下所示:

U-Boot:修改了与电路板 ID 相关的器件、因为我的电路板没有 EEPROM (包括电路板信息)、U-Boot 引导似乎是正常的。

2. Linux 内核:arch\arm\mach-omap2\pm.c

int __init OMAP2_common_pm_elate_init (void)

 /*插入电压层*/

omap_PMIC_late_init ();

#if 0

omap_volte_late_init ();

 /*初始化电压*/

OMAP3_init_Volties();

OMAP4_init_Voltes();

#endif

 /* SmartReflex 设备初始化*/

omap_devinit_SmartReflex ();

#if 0

 /* cpufreq 虚拟设备实例化*/

omap_init_cpufreq();

#endif

 返回0;

3、器件树(am57xx-EVM-rev3a.dtb):有一点修改、禁用一些硬件、因为我的板使用不同的 RTC 芯 片、没有 LCD 和温度传感器(tmp102)。

请帮帮我!

启动信息内容的一部分、如下所示:

e2e.ti.com/.../booting_2D00_record.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser、谢谢!
    此致
    David。 Jo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    从您提供的日志文件中,崩溃似乎是由 rootfs 配置错误引起的,而不是 Linux 内核问题。

    Arago 2017.05 am57xx-EVM ttyS2

    am57xx-EVM 登录:[ 23.526690] omap_hwmod:mu1_dsp1:_wait_target_disable 失败

    [23.540650] OMAP-hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败

    [24.173551] OMAP_hwmod:mu1_dsp2:_wait_target_disable 失败

    [24.187060] omap_hwmod:mu0_dsp2:_wait_target_disable 失败

    [24.624750] 错误:进程中的页面状态 php-cgi PFn:efd6a

    [24.630533] 页:efd5c2e8计数:0映射计数:0映射: (空)索引:0x1

    [24.637183] 标志:0x8000000000 ()

    [24.640335] 页转储,因为:页面仍被充至 cgroup

    [24.646104] page->mem_cgroup:062d0634

    [24.649778] 链接的模块:usbhid xhci_plat_hcd xhci_hcd SHA512_generic SHA512_arm SHA256_generic usbcore SHA1_generic SHA1_arm_neon SHA1_arm dwc3 MD5 CBC xfrm_user xfrm4_tunnel ipcomp xfrm_ipcomp_ipm_ipcomp_ipm_ipcomp)

    [24.714271] CPU:0 PID:870 Comm:PHP-cgi 被污染:g      o  4.9.28-geed43d1050 #1

     

    该错误似乎与以下 exe 文件有关:

    tisdk-rootfs-image-am57xx-evm/usr/bin/php-cgi

     

    您是否对 AM57x rootfs 进行了任何修改? 您能否使用随 PSDKv4.00提供的默认版本进行检查?

    TI-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.00.00.04/文件系统/tisdk-rootfs-image-am57xx-evm/

     

    如果您使用 Arago minimal rootfs,您还能检查引导过程的结果是什么吗?

    TI-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.00.04/文件系统/arago-base-tisdk-image-am57xx-evm/

     

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavel

    首先、感谢您的耐心。

    但我可以告诉您、我从未修改过文件系统、并且我使用了完整的文件系统(tisdk-rootfs-image-am57xx-evm)。

    我使用 SDK_path/bin/create-sdcard.sh 脚本生成引导 SD 卡、此时我选择了默认文件系统(预编译映像)、因此 我认为问题不出在文件系统中。

    )几天、我一直在使用旧版本(V3.3.0.4进行实验、启动过程(包括 Weston 和 materia-GUI-2.0)很好、但运行的矩阵(例如 OpenCL 样本)的一些示例也导致系统崩溃。

    我想知道两点:

    1.设备树文件中可能存在一些问题。

    2. 可能存在硬件问题、但我不确定...

    谢谢

    此致、

    David。 Jo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    如果您使用 Arago minimal rootfs,您还能检查引导过程的结果是什么吗?

    TI-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.00.04/文件系统/arago-base-tisdk-image-am57xx-evm/

    如果您无法使用该 Arago rootfs 崩溃内核,则问题很可能与内核和/或 DTS 无关。

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Filesystem
    processors.wiki.ti.com/.../Customization

    您还可以运行 DDR3内存测试来检查 DDR3问题。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavel

    我认为 您的建议非常好、但我从未更改过文件系统、除了我编写的应用程序。

    我 已使用最少的 rootfs 检查结果 ,请遵循您的建议,引导过程良好,但最小的系统没有图形工具,如 Weston、matrix。 等等

    在这两天里,我进行了一系列实验,如下所示:

    1.我决定使用旧的 SDK 版本(3.3.0.4)、我只根据 我的定制板修改了 u-boot 和 DTS 文件的一些文件。

    TI 开发板(TMDSEVM572X)和我的定制板均支持系统(SD 卡)引导。  看到 Weston 和 Matrix 应用程序正常启动令人兴奋。

    这意味着旧版本(3.3.0.4)比新版本(4.0和4.1)更稳定、至少对于我的电路板而言是如此。

    2.但是...某些矩阵 GUI 示例程序正常运行,但有些则不运行(导致系统崩溃)。

    矩阵的一些示例(ARM、3D、Power、Qt...) 正常运行。

    但有些样本 失败、甚至导致系统崩溃。 是其中之一。

     我的应用程序(读取 USB 摄像头) 也导致系统崩溃、但它在 TI 开发板中运行良好。

    这是运行时的打印消息 :μ A

    root@am57xx-EVM:~ root
    @am57xx-EVM:~#[526.289166] omap_hwmod:mu0_dsp2:_wait_target_disable failed
    [ 526.295083] omap-i41501000.MMU:41501000.MMU:版本3.0
    [526.40mu_mu.mu:150mu0643150mu.mu.micro-mu.micro-mu
    
    
    :v052m643150mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu
    :52m643u.m643u.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu v0643u.em41504150mu:150mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu v0643u.mu:150m643u.m643u: inode #277174:block 500833:Comm clocl:lblock 316映射到非法 pblock (长度11)
    [527.710524]无法处理虚拟地址 ff00047c
    [527.717778] PgD = d2b51c40
    [527.720494][ff00047c]* PgD=80000071778]
    内部错误*80000800007935][527.0000803Md:内部错误:800007935] 206 [#1] preempt SMP ARM
    [ 527.731442]链接的模块:usbhid bc_example (O) rpmsg_PRU rpmsg_proto rpmsg_RPC xhci_plat_hcd xhci_hcd rcd usbcore CBC drbg pru_rdwprmsg_intc xmc_intc xchinc xhci_prm_rg_cpu_cpu_crc x99_ctrunc xchunc xchune_pctrunc xchune_rbc xchune_rbc x99_ctrunc x v_cc
    o 4.4.4.41-gf9f6f0db2d #2
    [527.803523]硬件名称:通用 DRA74X (平展设备树)
    [527.809642]任务:eca44800 ti:d391e000 task.ti:d391e000
    [527.815071] PC 处于_RAW_SAGE_LOCK_0x5247_irtake [0x201742_r+0x7230]
    PC 处于+0x82467_r_r+0x527.24_r_r_r_rwtake [0x7230_r_r_wtinuel_000[527.8230][527.
    ] LR:[ ] PSR:800f0193
    [527.824609] sp:d391f8b0 IP:d391f8c0 fp:d391f8bc
    [527.836134] R10:00000001 R9:00000002 R8:00000003
    [527.841380] r7:00000000 R6:45400:000000 r4:0000000r4:0000000r3
    :0000ffr4:0000000r3:0000000r4:0000000r3:0000ffr4:0000000r3 00000003 r0:800f0193
    [527.854488]标志:通过 FIQ 关闭模式 SVC_32 ISA ARM 段用户
    [527.861740]控制:30c5387d 表:92b51c40 DAC:55555555
    [527.867508]处理 clocl (7825: 1240、stack =
    0x871d0001d391d0008)[ 0x278d0001d0001d000]控制[52d0001d0001d000]
    d391f8f4 d391f8c0 c0058628 c06749a8
    [527.886037] f8c0:d391f90c d391f8d0 c008ff0c eed40be4 ee31009c eed45400 c09286d0 d391e000
    [527.894250
    d100c d904c d000904c 59904:d394002 d0008d3900902490c 59940c d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008c90c 5994d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008
    d391f96c d391f930 c0047678 c0047498 ed41b658 edbc8d10 00000025 eed40bc0
    [527.918887] f940:d391f97c 00000002 eea76100 eea3100ac 00000000 d391fd28 d391f9d8 [52f97c 00000002 eea76100 ee100ac 0000000389d0008f394000008d0008d394000008d0008d394000008d0008d394000008d3940000024]
    d394005c3940059924d394005d394001 d394001 d394001 d394001 d00024b 4001 d394001 d394001 d394001 d00024b 4002 d00024d00024d394001 d00024d00024d00024d0004d00024d00024e100c3900
    
    c028f428 d391f9d8 ee310000 00000001 600f0113 d391fd18 d391f9d4 d391f9c8
    [527.951734] f9c0:c0290198 c004a9a4 d391f9d14 d391f9d8 c0293f91734] f9d0001d0002
    d390001d0009d0002 d0009d0002
    d0009d0009d0002 d0009d0009d0008:c0290001f390001d0001d0009d0002 d0009d0009d0002 d0001f390002 d0009d0009d0002 d0001f3900390001d0009d0002 d0009d0009d0002
    d391fa84 eeda1b38 d391fa4c d391fa38 c0671b20 c0670944 d391fa78 00000002
    [527.984581] fa40:d391fa74 d391fa50 c0671b14 c051e100 00000002 c0671b08 0002 [521000002 d0008
    fa1000008 0002 d0008 0008 0008 0008 b0001 0008 b0008 0008 d0008 0004 d0008 0008 0008 0001 0008 0008 0001 0008 0008 0008 0008 0001 0001 0008 0001 0001 0001 0008 0002 [d0001 0008 0008 0008 0001 0001 0001 0001 000a 0008 0008 0008 0001 0001 0008 0008 0008 0001 0001 0001 0008 0001 0002 d0008
    
    00000000 00001411 c09284b4 ee51e100 d391facc d391fac0 c014e3b4 c06716c8
    [528.017429] fac0:d391fec d391fad0 c0152938
    2c 14e394 c0293400 00002d6c c09285c0 c092859381f000240002 d0002400024000240001
    d00024000240001 d00024000240001 d000240002 0002 000240001 b240001 d000240001 b240002 0001 b0002 0002 0002
    d391fb7c d391fb30 c019ed68 c019e774 00043ab6 d17c44c0 0007a461 00000000
    [528.050277] fb40:eca44bfc d391f461 fb50 00000000 d391fb8c c0818d4c d391fb4c d0008b40b d0008d0008d000100b0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d000100b0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d000100b0008d0008d0008d0008d000100b0001000008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008
    
    
    d3f7c890 00000000 0000000b d391fc14 d391fbc0 c018e83c c018e1b8
    [528.083122] fb0:0007a461 00000001 00000001 0000000b d391fbec d391fbe0 c00545 f9c 000000 [528.083122] f0000 000b d00000000 0001 0000000b d391f00000001 0000000b d00000001 00000001 000000 c0001 00000001 000000 c0001
    000000 c00 c0001 000000 c00 c0001 000000 c0008 [5280 00000001
    
    00000001 0000000b 00000001 000000 c0001 00000001 000000 c0001 0000000b 000000 c1 000000 c1 00000001 000000 c1 000000 c0001 000000 c1 000000 c1 000000 c1 ee422200 c018ecf0 00001000 00000000 00000000 00000000 d3f7c974 024000c0
    [528.115969] fc40:0000000c 00000000 0000128c 00000000 d391fd10 0000000b 0000000b d3f7c890
    [528.124181] fc60:00000001 00000001f80000 0000000b 0000000b 0000000b 0000000b 0000000b 0000000b 0000000b 00000003f000b 0000000b 000000080000000b 0000000b 0000000b 0000000a 000a 000a 000a 00010000024000a 000a 000a 6001
    0000000240001
    0000000b 000000024000b 000000024000b 0000000a 0000000a 0000000a 0000000a 0000000a 0000000a 0001 000000024000 000001c1 000418a3 00000000 c097ea00 00000034 c09285d8 c0812a94 c097ea00
    [528.148814] fcc0:00000000 c097e180 00000002 c018dbb0 00000020 0000000b 0000128b
    [528.157026] fcf 0:d301e97e180 00000002 c018d00020 d000b 0000000b 0000000b 0000000b 000018d000b 000018d0008 fb fb fb 0008 d39fb 0001 d0001 d0001 df 39fb 0008 dfb fb 0001
    d1 d1 d0008 dfb 0008 df39f2 d1 d1 d1 d1 dfb 0008 dfb 0008 dfb 0008 df39fb 0001 d1 d1 d1 d1 dfb 0008 dfb 0008 dfb 0008 df39fb 0001 d
    d391fd20 d391fd20 d391fd28 d391fd28 c00d78c8 00000000 00000141
    [528.181660] fd40:d3f7c890 ed5d7f00 00000a88 00151000 d391fdb4 d391fd60 c00387c180 d0008 d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d000249d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008d0008
    
    
    00000a88 00151000 d391fdd4 d391fdb8 c0194c28 c00d187c 00000000 c09af880
    [528.214508] fdc0:ec3ff880 00150000 d391f0c d391fdd8 c00f512c 0000194c00 00000000001854 [528.000248] f1000002410]
    d1000001f39000008
    c3900390039000001f00024181c0001c0002410c0001c0002410c
    3cd74568 001ec9e7 d3912000 0000007a ec3ff8b8 00000000 01239000 d3912a88
    [528.247354] fe40:c092b644 00000000 d390e000 00000040 00000141 00000000 000000000054 00e00000
    [528.255565] fe60:c00f1d8001d390e0001f3980 d3980 d3940080 d3940080 d0001f80000 0001f3940080 d3940080 d394000001f80000 0001f3940080 d3940080 d3940080 d3940080 f 2400024000240001f8000
    
    d391fefc d391feb0 c001c001c64 c00f8970 d38a7720 00000024 015d0000 015f4000
    [528.280200] fect0:d38a7720 00000000 00000000 c00fcb1c c092cf04 00000207 c001c7dc
    [ 528.288411] f39241d0001c0001c3001 d0001c3001 c0001c0008d3924d0001c0008d0001c0001c0001c0001c0008d3924d0001c0008d0001ff3924d0008d0001c0001c0008d0001c3924d0001c0001c0001c0001c0001c0001c0001c0001c0008d0008d0008d0008d0001ff3924d0008d0001
    
    00100073 00000000 00000000 000015d0 00000000 00000000 000015d0 00100073
    [528.313046] ff40:d38a7960 d38a7970 015d0000 ec3ff880 d391ff7c 015f4000 ec3ff880 015d0000
    [528.321257] ff60:ec3ff880 d391ff7ff4000001d4000001d394000001ff4000001d4000001ff384000001d4000001ff394000001d4000001ff394000001d4000001d4000001ff384001
    
    00000000 d391ffb0 c00142a0 c0009324 bef4f648 012c0270 00006bd8 01332ab0
    [528.345893] ffc0:012c0270 bef4f650 bef4f648 00008d48 012c09a0 0124dc 012ffaf8 000000 01235800[003891] ff100b40000240004f6410[000000
    b24000800
    
    ](_raW_SPIN_LOCK_irqsave)从[ ](try_TO_WAKE_UP+0x30/0x328)
    [ 528.373521][ ](try 至_wake)、来自[ ](WAKE_UP_PROCESS+0x18/0x1c)
    [528.381557] R10:00000001 R9:00000002 R8:d391e000 r7:c09286d0 R6:eed45400 R5:e31009c
    [528.389458] R4:40be4
    [ 528.392013][ ](WAKE_UP_PROCESS)从[ ](insert_work + 0x78/0xc0)
    [528.399792][ ](insert_work)从[ ](__queue_work + 0x12c/0x2d0)
    [528.407479] r7:c09286d0 r6:ee76100 r5:eed45400 r4:ee31009c
    [528.413195][ ](__queue_work),来自[ ](__queue_elayed_work + 0xa8/0x17c)
    [528.421579] r10:d391f9d8 r9:d391fd28 r8:00000000 r7:ee3100ac r6:eea76100 r5:00000002
    [528.429482] r4:00000000
    [ 528.432036] ](__queue_Delayed_work),来自[ ](mod_elayed_work _on + 0x58/0x70)
    [528.440943] r7:ee76100 R6:00000002 R5:ee31009c R4:00000000
    [ 528.446664][ ](mod_delayed_work)、来自[ ](blk_run_queue_async/0x40-0x44)
    [528.455484] R8:d391fd18 r7:600f0113 R6:00000001 R5:ee310000 r4:d391f9d8
    [ 528.462259][ ](blk_run_queue_async)、来自[ ](blk_flush_plug_list+0x210/0x214)
    [ 528.471260][ ](blk_flush_plug_list)从[ ](IO_SCHEDULE_TIMEOUT+0x48/b4)
    [528.480080] R10:c09286d0 R9:edb96400 R8:c0671b08 r7:7ffffff R6:00000000 R5:00000002
    [528.487981] R4:00000002
    [ 528.490533][ ](IO_SCHEDULE_TIMEOUT)从[ ](bit_WAIT_IO+0x18/0x64)
    [528.498655] r7:eeda1b38 R6:d391fa84 R5:00000002 R4:00000002
    [528.504368][ ](bit_wait_io)、来自[ ](__WAIT_ON_BIT+0x8c/0xc4)
    [ 528.511966] R5:00000002 R4:d391fa78
    [ 528.515572][ ](__WAIT_ON_BIT)从[ ](out_of_line_wait_ON_bit+0xd0/0xd8)
    [528.524217] R9:edb96400 R8:eca44800 r7:00000002 R6:c0671b08 R5:00000002 R4:ee51e100
    [528.532039][ ](out_for_line_wait_ON_bit)从[ ](__WAIT_ON_BUFFER+0x2C/0x30)
    [528.540946] R8:ee51e100 r7:c09284b4 R6:00001411 R5:00000000 R4:ee51e100
    [528.547719][ ](__WAIT_ON_BUFFER)从[ ](__SYNC_MUST_buffer+0xcc/0xf8)
    [528.556286][ ](__SYNC_MUST_buffer)从[ ](ext4_commit_super+0x1d4/0x2a0)
    [528.565105] r7:c09284b4 r6:c09285c0 r5:00002d6c r4:ee293400
    [ 528.570826][ ](ext4_commit_super)、来自[ ](_ext4_error_inode + 0x7c/0x14c)
    [ 528.579472] R10:00000001 R9:00000000 R8:0000022b r7:00000000 R6:ee293400 R5:c0687a58
    [ 528.587370] R4:d3f7c890
    [ 528.589923][ ](_ext4_error_inode)从[ ](__check_block_validity.constprop.15+0x7c/0x88)
    [528.600050] R8:0000022b r7:00000000 R6:0007a890 R5:d3f7c461 r4:d391fc70
    [528.606820][ ](__check_block_validity.constprop.15)从[ ](ext4_map_blocks+0x138/0x44c)
    [528.616862] R8:0000000b r7:00000000 r6:00000000 r5:d3f7c890 r4:d391fc70
    [528.623635][ ](ext4_map_blocks)从[ ](ext4_msage_readpages+0x3a8/0x740)
    [ 528.632368] R9:00000001 R8:00000001 r7:00000000 R6:0000013c R5:00000000 R4:00000000
    [ 528.640186][ ](ext4_mpage_readpages)、来自[ ](ext4_readpages+0x44/0x48)
    [528.648657] r10:efd84fb0 r9:d3f7c974 r8:0000128b r7:0000000b r6:00000020 r5:00000020
    [528.6559] r4:c018dbb0
    [ 528.659113][ ](ext4_readpages)从[ ](__do_page_cache_readahead+0x168/0x238)
    [528.668203][ ](__do_page_cache_readahead)从[ ](filemap_FAULT+0x438/0x4f0)
    [528.677198] R10:00151000 R9:00000a88 R8:ed5d7f00 r7:d3f7c890 R6:00000141 R5:00000000
    [528.685098] R4:00000000
    [528.687652][ ](filemap_fault)、来自[ ](ext4_filemap_FAULT+0x34/0x48)
    [528.695862] R10:00151000 R9:00000a88 R8:d3912a88 r7:00150000 R6:d391fddc R5:d38a79c0
    [528.703761] R4:d3f7c858838.5213]
    [[ ](ext4_filemap_FAULT)、来自[ ](__do_fault+0x44/0xa0)
    [528.714259] r7:00150000 R6:ec3ff880 R5:c09af880 R4:00000000
    [ 528.719975][ ](__do_fault)从[ ](handle_mm_FAULT+0x910/0x12f4)
    [ 528.727921] R5:c09af880 R4:d38a79c0
    [ 528.731529][ ](handle_mm_FAULT)从[ ](DO_PAGE_FAULT+0x288/0x358)
    [528.739652] R10:00000054 R9:ec3ff8bc R8:00151c94 r7:80000207 R6:ec3ff880 R5:eca44800
    [528.747553] R4:d391ffb0
    [528.750105][ ](DE_PAGE_FAULT)从[ ](DO_PrefetchAbort+0x38/0x9C)
    [528.758140] R10:012ffaf8 R9:013004dc R8:d391ffb0 r7:00151c94 R6:c001c7dc R5:00000207
    [528.766040] R4:c092cf04
    [528.768592] ](DE_PrefetchAbort)来自[ ](RET_FROM 异常+0x0/0x20)
    [528.776977]异常堆栈(0xd391ffb0至0xd391fff8)
    [528.782049] ffa0: f4f648 012c0270 00006bd8 01332ab0
    [528.790260] ffc0:012c0270 bef4f650 bef4f648 00008d48 c09a0 013004dc 013ffaf8 00000000
    [528.798471] ffe0:00000008 bef4f431008b0481008r10024100240001
    
    
    :52384001 e10024100241004:02410024100241002410024100241002410024100241002410024100241002410024100241002410024100241002410024100241002410024100241002410024100241002410024000e1004e1005e1005e1005e1004e1005e1005e1004e1005e1004e1005e1004e1004e1004e1004e1005e1004e1004e1004e1005e1004e0 -[528.822638]
    注意:clocl[1240]以 preemp_count 3
    [528.838316]退出,无法处理虚拟地址 ff000024
    [528.845576] PgD = d1b74dc0
    [528.848294][ff000024]*PgD=8000007003,Pgd = d1b74dc0 [528.848294]
    内部
    链接模块[5238242][ffp:p300241]:P800000700241]内部链接的 SMP:[#52388538241]错误:P300241] usbhid bc_example (O) rpmsg_pru rpmsg_proto rpcomm_RPC xhci_plat_hcd xhci_hcd usbcore CBC drbg pru_rproc pruss_intc xfrm_user dwc3 UDC_core
    QT virtio_rpmsg_bus xm4_bus x235 pid:r523gb) tunt pid:p2c.0_tunc D O 4.4.4.41-gf9f6f0db2d #2
    [528.932112]硬件名称:通用 DRA74X (平展设备树)
    [528.938230]任务:dfe1e600 ti:d32ca000 task.ti:d32ca000
    [528.943656] PC 位于__q906_lr_p+0x52x_en_c+ task.[0x528.948k_en_en_en_en_c+p_enu_enu_c+[0x528.948e000[_dlt_en_en_c+_c]_000[528.9_en_en_c
    
    ] LR:[ ] PSR:a0030013
    [528.953630] sp:d32cb58 IP:d32cb80 fp:d32cb7c
    [528.965155] r10:02080020 r9:edb9f768 r8:000001bd
    [528.970400] r7:eeb400 r6:800:db9f7r4 d800r4:d800r4 d80000800r4 d80000800r4 d8000080000800r4 d80000800r4 d80000800r4 d80000800r4 d80000800r4 d800r4 d800f800r4 r8 d
    ff000000 r0:d006d8b8
    [528.983508]标志:模式 SVC_32 ISA ARM 段上的 FIQ 上的 NzCv IRQs 用户
    [528.990673]控制:30c5387d 表:91b74dc0 DAC:fffffffffd
    [528.996441]进程 Qt HTTP 线程(限制:0x528.990642)[0x52b3240 d000]堆栈
    (限制:0x52b3b3240)
    d006d8b8 edb9f700
    [529.015755] bb60:ee812800 eeb3c400 000001bd edb9f768 d32cbc d056787c c0585e8c
    [529.023968] bb80:dfe1e600 000000000000000000000000fffffffffff80 d5000005678c2000
    d0008bf c2000 d0005c1000008b048c2000
    d0008bf 5c2000 d0008b048c2000:d0008b048c2000
    c0976580 ecb7b180 0000FFFF 0002c280 d32cb34 d32cb00 c059f3d4 c059d638
    [529.056815] bc00:ed75c6c0 c0976580 c015558 d006d8b8 c0976580 ecb7b812800 0002c40
    c05940 b40c602482248b24b
    
    d006d8b8 c0976580 ecb7b180 00000000 0002c280 ec89fc80 d32cbc4 d32cb88
    [529.089663] bc80:c059f600 c059f38 d006d8b8 ecb7bc80 c80 000086d32c80 bc80
    bc80 d5000008bc80 bc80 bc80 d5000008bc80 bc80 bc80 bc80 d5000008bc80 bc80 bc80 bc2000c80 d5000008 cc6002
    
    c05b7738 c059f7c8 00000002 00000000 00005964 000058d6 00000000
    [ 529.122511] b00:ecb7b180 ecb7b180 d006d800 0000000017b 00005bc0 5072850c c092a230
    [ 529.130722] b00000100bd0004 b000100d000100b0001d0001d000100b00b 0000000100b000100b0001d000100b0001d0001d000240001d0001d0001d000240001d000b 000000
    
    :000000 c000100b00b 0000000100d000100b000100d000100b000100d0001d100b0001d100b0001d000240001d0001d0001d100b0001d100d0001d00024000 00000000 00005bc0 024000c0 ecb7b180 d006d800 00000000 ecb7b180 00000040
    [529.155356] b80:50728687 d006d800 d32cbdb4 d32cb98 c05b8e54 c05b7bc8 c020800c0268bd0008bd0008b2bd0008bd0008bd0008bd0008bd0008b0452bd0008bd0008bd0008bd0008bd0008bd0008bd0008b0d0008b0d0008b0d0008b0b
    
    
    00005bc0 001a81e0 001a83f0 00a8600 00000000 d32c000 00000001 00000000
    [529.188203] be00:d32cbe18 00000000 ecb7b290 00000000 00005bc0 0000017b 00006000 00005bc0
    [529.196413] BE20:00000000 000032b7bc00 00000005bc2000
    d0000240005bc2000 bc2000:0000240005b240004bc2000 d0000240005bc2000 d0000240005b240004b240005bc2000 d24000240005bd24000b 0000240005bd240005bc2000
    00000000 00000000 d32cbe84 d32cbe78 c054ad98 c05d3b44 d32cbedc d32cbe88
    [529.221048] be80:c054ae30 c054ad88 dfe1e600 00000000 00000000 00000001 00000001 0000682 00000000
    [529.229260] bea0:d32c80 d00000004 d00000000 0004bf00000000
    0004b0450004 d00000000
    0000017b 00000001 d32cbf04 0067d580 0000017b 00000001 00000000 0000017b
    [529.253894] bf00:d32cbec 00000001 ed75c540 00000000 00000000 00000000 00000000 [529.262106]
    bf20:00000000 0000000ed75c540 00000170001edc540 00000000 00000000 000000010000017bc2000
    b32c2000 bc2000 bc2000 bc2000 b32c2000
    ed75c541 0067d580 0000017b c000fbc4 d32cbf4 d32cbf80 c0120938 c012003c
    [ 529.286742] bf80:00000000 00000000 00000001 0000000e 0067d580 00000004 00000000 d32cbfa8
    [ 529.294954] bf80:00000000 00000008
    00000008 00000003b0001b0b 00000004 000000010000000001b0008 00000001b0008 00000005c0008 00000003b0001 00000001 00000001 0000000f 0b
    00000000 ae42b718 00000000 b4425c00 80030030 0000000e ff5f382d ff63382d
    [529.319584]回溯:
    [529.322052][ ](_qdis_calculate_pkt_len)、来自[ ](__DEV_queue_xmit+0x134/0x4e0)
    [529.331309] r9:edb9f768 r8:000001bd r7:eeb3c400 r6:ee812800 r5:edb9f700 r4:d006d8b8
    [ 529.339132][ ](__dev_queue_xmit)来自[ ](DEV_queue_xmit+0x14/0x18)
    [529.347256] R10:02080020 R9:ec89fc80 R8:0000000e r7:00000000 R6:ed700000 R5:d006d8b8
    [529.3555157] R4:ed70008c
    [ 529.357714][ ](DEV_queue_xmit)、来自[ ](IP_finish_output2+0x188/0x3ac)
    [ 529.366104][ ](ip_finish_output2)、来自[ ](IP_finish_output+0x16c/0x214)
    [529.374662] R8:0002c280 r7:0000FFFF R6:ecb7b180 r5:c0976580 r4:d006d8b8
    [ 529.381436][ ](IP_finish_output)、来自[ ](IP_output+0xc8/0x134)
    [529.389210] R10:02080020 R9:ec89fc80 R8:0002c280 r7:ee812800 R6:ecb7b180 R5:c0976580
    [529.397111] R4:d006d8b8
    [ 529.399664] ](IP_OUTPUT)、来自[ ](IP_LOCAL_OUT_0x40/0x44)
    [529.407001] R9:ec89fc80 R8:0002c280 r7:00000000 R6:ecb7b180 R5:c0976580 R4:d006d8b8
    [529.414822][ ](IP_LOCAL_OUT)从[ ](ip_queue_xmit+0x140/0x3b8)
    [529.422682] r7:00000000 r6:ecb7b3c8 r5:ecb7b180 r4:d006d8b8
    [ 529.428400][ ](ip_queue_xmit)来自[ ](tcp_transmit skb+0x444/0x8c8)
    [529.436610] R10:02080020 R9:0002c280 R8:0002c280 r7:00000000 R6:00000000 R5:d006d8b8
    [529.444511] R4:ecb7b180
    [ 529.447063][ ](tcp_transmit、skb)、来自[ ](tcp_write_xmit+0x1f8/0xfe0)
    [529.455359] r10:c092a230 R9:5072850c R8:00005bc0 r7:0000017b R6:00040000 R5:d006d800
    [ 529.463260] r4:ecb7b180 b529.565813]
    [ ](tcp_write_xmit)、来自[ ](__tcp_push_pending_frames+0x3c/0xa4)
    [529.4720] r10:d006d800 r9:50728687 r8:00000040 r7:ecb7b180 r6:00000000 r5:d006d800
    [529.482620] r4:ecb7b180
    [529.485174] ](__tcp_push_pending_frames)从[ ](tcp_push+0xcc/0x138)
    [529.493644] R4:ecb7b180
    [529.496198][ ](tcp_push)从[ ](tcp_sendmsg+0x7f0/0xa7c)
    [529.503536] r7:ecb7b180 r6:d32cbe8c r5:00005bc0 r4:0000017b
    [ 529.509256][ ](tcp_sendmsg)、来自[ ](inet_sendmsg+0xa8/0xc8)
    [529.516768] r10:00000000 r9:d3e2d500 r8:ed75c540 r7:0000017b r6:d32cb8c r5:bc7ba6a4
    [ 529.524667] r4:ecb7b529.5b180]
    [529.5b27222] ](inet_sendmsg)、来自[ ](SOCK_sendmsg+0x1c/0x2C)
    [529.534821] r7:00000000 R6:00000000 R5:00000000 R4:d32cbef4
    [ 529.540540][ ](sock_sendmsg)、来自[ ](SOCK_WRITE_ITER+0x88/bb)
    [529.548409][ ](SOCK_WRITE_ITER)、来自[ ](__vfs_write+b54/0xe4)
    [529.556182] R9:00000000 R8:00000000 r7:d32cbf80 R6:0000017b R5:00000000 R4:ed75c540
    [ 529.564003][ ](_vfs_write)、来自[ ](vfs_write+0x98/0x174)
    [529.571342] r9:d32ca000 r8:c000fbc4 r7:d32cbf80 r6:0067d580 r5:0000017b r4:ed75c540
    [529.579162][ ](vfs_write)从[ ](sys_write+0x4c/0xa8)
    [529.586237] r8:c000fbc4 r7:0000017b r6:0067d580 r5:ed75c541 r4:ed75c540
    [ 529.593010][ ](sys_write)从[ ](RET_FAST_SYSCAL+0x0/0x34)
    [529.600610] r7:00000004 R6:0067d580
    
    
    
    
    R5:0000000e R4:00000001 [529.606326]代码:e89da830 e1a0c00d e92ddbf0 e24cb004 (e5918024)[529.606326]代码:e89d1 - e529.4248212464b:eCPU 异常结束时[- 529.424822482124824]中断[- 5299424821242124212642e642e642e642e642e642 D O 4.4.4.41-gf9f6f0db2d #2
    [529.634310]硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
    [529.640426]回溯:
    [ 529.642898][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [529.650499] r7:d391f588 r6:200f0193 r5:00000000 r4:c0952e4c
    [ 529.656220][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
    [529.663476][ ](dump_stack)从[ ](handle_ipi+0x184/0x198)
    [529.670900] r7:d391f588 r6:00000000 r5:00000001 r4:c0922424
    [ 529.676617][ ](handle_ipi)从[ ](GIC_Handle_IRQ+0x78/0x7c)
    [529.684216] r7:fa212000 r6:d391f588 r5:fa21200c r4:c09288dc
    [ 529.689933][ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](__IRQ_Svc+0x40/0x74)
    [529.697446]异常堆栈(0xd391f588至0xd391f5d0)
    [529.702518] f580: edb8f340 00000000 0000ff00 00000000 d3e6aca0 edb8f340
    [529.710731] f5a0:00080060 d3e6ac38 00000010 ec8b86c8 d391f5e4 d391f5e8 d391f5d5f5d8
    [529.718942] f5c13 d396b86c8 d391f5e4
    :d391f5r5r5c13 c6:d396r5r5r24f 5r4 d24f 5r5rf 5rf 5rf 5rf 0rf 0rf 0r3:c13 r2413 r2
    ](_raW_SPIN_LOCK)从[ ](LIST_LRU_ADD+0x1c/0xcc)
    [ 529.739612][ ](list_LRU_add)从[ ](dput + 0x1F4/0x290)
    [529.746687] R5:d3e6ac88 R4:d3e6ac38
    [529.750294][ ](dput)、从[ ](__fput +0x130/0x1d0)
    [529.756846] r10:ec8b86c8 r9:00000010 r8:d3e6ac38 r7:ee2b1490 r6:00000000 r5:d3f7cb30
    [529.7647477] r4:ec8b86c0 r3:
    0000768353][529.2710 ](__fput)从[ ](___fput +0x10/0x14)
    [529.775079] r10:c080414c r9:c0804144 r8:ec3ff8bc r7:eca44800 r6:00000000 r5:c0983820
    [529.782980] r4:eca44c60
    [529.785534][529.785534 ](___fput)、来自[ ](task_work 运行+0x98/0xcc)
    [529.792876][ ](task_work 运行)从[ ](DO_EXIT+0x300/0x9b8)
    [529.800300] r7:d391f6a0 R6:00000001 R5:eca44c78 R4:eca44800
    [ 529.806015][ ](do _exit)从[ ](Die + 0x24c/0x424)
    [529.812567] r7:00000001
    [529.815124][ ](裸片)从[ ](__do_kernel_FAULT.part.0+0x6c/0x1ec)
    [529.823072] R10:00000001 R9:80807003 R8:c0003000 r7:ec3ff880 R6:00000206 R5:d391f860
    [529.830971] R4:ff00047c
    [529.833525] ](__do_kernel_FAULT.part.0)从[ ](DO_translation_fault+0x0/0x108)
    [529.842868] r7:ec3ff880 r4:d391f860
    [ 529.846474][ ](DO 坏_area)从[ ](do_translation_fault+0x6c/0x108)
    [529.854770] r7:000000ff R6:fffff000 R5:00000000 R4:c0007000
    [ 529.860484][ ](DO 转换_FAULT)从[ ](DO_DataAbort+0x38/b8)
    [529.868780] R9:00000002 R8:d391f860 r7:ff00047c R6:c001cb8 R5:00000206 R4:c092cef4
    [529.876596][ ](DO 数据中止)从[ ](_dabt_Svc+0x38/0x60)
    [529.884021]异常堆栈(0xd391f860至0xd391f8a8)
    [529.889094] f860:800f0193 00000003 ff00047c d391e000 c0ffff 00047c 000045400 00000000 [529.889094] f8004001 d0003:
    800f398r0008
    
    :d0008390008:800f390008r3:000000017990008rf 0b 4001 d0008rf390b 800r3:00000008rf390b 800rf 0008r3:00000008rf390b 800f39r3:0000ffff 600b 800f390b 800f394001 0008r0008r0008r000800r000800r000800r000800r000800r000800r000800r000800r000800r000800r
    ](_raW_SPIN_LOCK_irqsave)从[ ](try_TO_WAKE_UP+0x30/0x328)
    [ 529.924528][ ](try 至_wake)、来自[ ](WAKE_UP_PROCESS+0x18/0x1c)
    [529.932561] R10:00000001 R9:00000002 R8:d391e000 r7:c09286d0 R6:eed45400 R5:e31009c
    [529.940462] R4:40be4
    [529.943017][ ](WAKE_UP_PROCESS)从[ ](insert_work + 0x78/0xc0)
    [529.950795][ ](insert_work)从[ ](__queue_work +0x12c/0x2d0)
    [529.958481] r7:c09286d0 r6:ee76100 r5:eed45400 r4:ee31009c
    [529.964197][ ](__queue_work),来自[ ](__queue_elayed_work + 0xa8/0x17c)
    [529.972581] r10:d391f9d8 r9:d391fd28 r8:00000000 r7:ee3100ac r6:eea76100 r5:00000002
    [529.980485] r4:00000000
    [ 529.983039] ](__queue_Delayed_work),来自[ ](mod_elayed_work _on + 0x58/0x70)
    [529.991945] r7:ee76100 R6:00000002 R5:ee31009c R4:00000000
    [ 529.997667][ ](mod_delayed_work)、来自[ ](blk_run_queue_async/0x40-0x44)
    [530.006487] r8:d391fd18 r7:600f0113 r6:00000001 r5:ee310000 r4:d391f9d8
    [530.013261][ ](blk_run_queue_async)、来自[ ](blk_flush_plug_list+0x210/0x214)
    [ 530.022261][ ](blk_flush_plug_list)从[ ](IO_SCHEDULE_TIMEOUT+0x48/b4)
    [530.031081] R10:c09286d0 R9:edb96400 R8:c0671b08 r7:7ffffff R6:00000000 R5:00000002
    [530.038985] R4:00000002
    [ 530.0041537][ ](IO_SCHEDULE_TIMEOUT)从[ ](bit_WAIT_IO+0x18/0x64)
    [530.049658] r7:eeda1b38 R6:d391fa84 R5:00000002 R4:00000002
    [530.055374][ ](bit_wait_io)、来自[ ](__WAIT_ON_BIT+0x8c/0xc4)
    [530.062972] R5:00000002 R4:d391fa78
    [530.066578][ ](__WAIT_ON_BIT)从[ ](out_of_line_wait_ON_bit+0xd0/0xd8)
    [530.075223] R9:edb96400 R8:eca44800 r7:00000002 R6:c0671b08 R5:00000002 R4:ee51e100
    [530.03046][ ](out_for_line_wait_ON_bit)从[ ](__WAIT_ON_BUFFER+0x2C/0x30)
    [530.091954] R8:ee51e100 r7:c09284b4 R6:00001411 R5:00000000 R4:ee51e100
    [530.098727][ ](__WAIT_ON_BUFFER)从[ ](__SYNC_MUST_buffer+0xcc/0xf8)
    [530.107291][ ](__SYNC_MUST_buffer)从[ ](ext4_commit_super+0x1d4/0x2a0)
    [530.116111] r7:c09284b4 r6:c09285c0 r5:00002d6c r4:ee293400
    [ 530.121829][ ](ext4_commit_super)、来自[ ](_ext4_error_inode + 0x7c/0x14c)
    [ 530.130473] R10:00000001 R9:00000000 R8:0000022b r7:00000000 R6:ee293400 R5:c0687a58
    [ 530.138375] r4:d3f7c890
    [ 530.140929][ ](_ext4_error_inode)从[ ](__check_block_validity.constprop.15+0x7c/0x88)
    [530.151057] r8:0000022b r7:00000000 r6:0007a461 r5:d3f7c890 r4:d391fc70
    [530.157829][ ](__check_block_validity.constprop.15)从[ ](ext4_map_blocks+0x138/0x44c)
    [530.167869] r8:0000000b r7:00000000 r6:00000000 r5:d3f7c890 r4:d391fc70
    [ 530.174641][ ](ext4_map_blocks)从[ ](ext4_msage_readpages+0x3a8/0x740)
    [530.18332] R9:00000001 R8:00000001 r7:00000000 R6:0000013c R5:00000000 R4:00000000
    [530.191188][ ](ext4_mpage_readpages)、来自[ ](ext4_readpages+0x44/0x48)
    [530.199660] R10:efd84fb0 R9:d3f7c974 R8:0000128b r7:0000000b R6:00000020 R5:00000020
    [530.207560] R4:c018dbb0
    [ 530.210116][ ](ext4_readpages)从[ ](__do_page_cache_readahead+0x168/0x238)
    [530.219206][ ](__do_page_cache_readahead)从[ ](filemap_FAULT+0x438/0x4f0)
    [530.228200] R10:00151000 R9:00000a88 R8:ed5d7f00 r7:d3f7c890 R6:00000141 R5:00000000
    [530.236102] R4:00000000
    [530.238655][ ](filemap_fault)、来自[ ](ext4_filemap_FAULT+0x34/0x48)
    [530.246864] R10:00151000 R9:00000a88 R8:d3912a88 r7:00150000 R6:d391fddc R5:d38a79c0
    [530.254764] R4:d3f7c83257315
    [[ ](ext4_filemap_FAULT)、来自[ ](__do_fault+0x44/0xa0)
    [530.265263] r7:00150000 R6:ec3ff880 R5:c09af880 R4:00000000
    [530.270978][ ](__do_fault)从[ ](handle_mm_FAULT+0x910/0x12f4)
    [ 530.278927] R5:c09af880 R4:d38a79c0
    [ 530.282533][ ](handle_mm_FAULT)从[ ](DO_PAGE_FAULT+0x288/0x358)
    [530.290655] R10:00000054 R9:ec3ff8bc R8:00151c94 r7:80000207 R6:ec3ff880 R5:eca44800
    [ 530.298554] R4:d391ffb0
    [ 530.301104][ ](DE_PAGE_FAULT)从[ ](DO_PrefetchAbort+0x38/0x9C)
    [530.309139] R10:012ffaf8 R9:013004dc R8:d391ffb0 r7:00151c94 R6:c001c7dc R5:00000207
    [530.317038] R4:c092cf04
    [530.19590] ](DE_PrefetchAbort)来自[ ](RET_FROM 异常+0x0/0x20)
    [530.327975]异常堆栈(0xd391ffb0至0xd391fff8)
    [530.333047] ffa0: bef4f648 012c0270 00006bd8 01332ab0
    [530.341260] ffc0:012c0270 bef4f650 bef4f648 00008d48
    
    
    正在同步 c09a0 013004dc 013ffaf8 00000000 [530.349471] ffe0:00000008 bef4f4380 00008dFFFF 在530.00800 r1008638:08636:rf 08636:rf 08636:rf 08638中发生意外中断时发生器关闭
    

      这让我失望、希望您能帮助我指出问题

     谢谢!

     此致

     David。 Jo

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="david3c"]

    这是运行时的打印消息 :μ A

    root@am57xx-EVM:~ root
    @am57xx-EVM:~#[526.289166] omap_hwmod:mu0_dsp2:_wait_target_disable failed
    [ 526.295083] omap-i41501000.MMU:41501000.MMU:版本3.0
    [526.40mu_mu.mu:150mu0643150mu.mu.micro-mu.micro-mu
    
    
    :v052m643150mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu
    :52m643u.m643u.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu v0643u.em41504150mu:150mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu v0643u.mu:150m643u.m643u: inode #277174:block 500833:Comm clocl:lblock 316映射到非法 pblock (长度11)
    [527.710524]无法处理虚拟地址 ff00047c
    [527.717778] PgD = d2b51c40
    [527.720494][ff00047c]* PgD=80000071778]
    内部错误*80000800007935][527.0000803Md:内部错误:800007935] 206 [#1] preempt SMP ARM
    [ 527.731442]链接的模块:usbhid bc_example (O) rpmsg_PRU rpmsg_proto rpmsg_RPC xhci_plat_hcd xhci_hcd rcd usbcore CBC drbg pru_rdwprmsg_intc xmc_intc xchinc xhci_prm_rg_cpu_cpu_crc x99_ctrunc xchunc xchune_pctrunc xchune_rbc xchune_rbc x99_ctrunc x v_cc
    o 4.4.4.41-gf9f6f0db2d #2
    [527.803523]硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
    [527.809642]任务:eca44800 ti:d391e000 task.ti:d391e000 

    [/报价]

    根据我的理解、此示例应用(矩阵/开放 CL/矢量添加)在 AM572x TI EVM 上运行良好、但在您的定制板上失败。

    您能否提供有关此示例应用的更多信息? 您是从某个地方获取还是制作了它?

    AM572x TI EVM 与您的定制板之间的硬件差异是什么?

    我建议您从 DDR3内存测试开始。 检查以下 e2e 线程的指针:

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pavel

    感谢您的快速回答,您的理解是正确的。

    此示例(TI SDK 提供的标准示例、路径:OpenCL->veadd 示例)在 AM572x TI EVM 上运行正常、但在我的定制板上失败。

    AM572x TI EVM 和我的定制板之间的硬件差异如下:

    -我的板没有 LCD、EEPROM、TLV320AIC3104、PCIe、热网2。

    -使用 RTC 芯片 PCF8563T 而不是 MCP79140。

    -不使用 USB 集线器芯片,USB 电源芯片不同。

    您能推荐一种测试 DDR3的好方法吗?

    随附的文件是我修改的 DTS 文件(大多数文件仅禁用某些功能)

    谢谢。

    此致

    David。 Jo。

    e2e.ti.com/.../am57xx_2D00_beagle_2D00_x15_2D00_common.dtsi.txt

    e2e.ti.com/.../am57xx_2D00_evm_2D00_common.dtsi.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavel

    我期待你的帮助。 定制电路板上的存储器测试结果如下:

    我使用了 memtester 工具:

    目标# memtester 1G 1.

    TI 标准套件板在测试期间运行良好: 

    root@am57xx-EVM:~# memtester 1G 1 memtester 4.3.0版(32位) 版权所有(C) 2001-2012 Charles Cazabon。 根据 GNU 通用公共许可证版本2 (仅限)许可。 pagesize 是4096 pagesizeemask 是0xfff000 需要1024MB (1073741824字节) 得到1024MB (1073741824字节)、尝试 mlock ...锁定。 环路1/1: 卡地址 :测试0 正常 随机值 :OK 比较 XOR :确定 比较子项 :OK 比较 MUL :OK 比较 DIV :OK 比较或 :OK 比较和 :OK 顺序增量:OK Solid Bits :好的 块顺序:设置132[316.638002] EXT4-FS (mmcblk1p2):自上次 fsck 以来的错误计数:496 [316.644134] EXT4-FS (mmcblk1p2):时间初始错误2:ext4_lookup:1583:inode 2 [316.651895] EXT4-FS (mmcblk1p2):最后一次查找时出现错误2:173_l173_lb1p2:最后一次查找:1668k4:l01583:l01583 棋盘 :好的 位扩展 :好的 位翻转 :好的 行走的人 :好的 行走零 :好的 完成。

    但我的定制板不是很好...

    root@am57xx-EVM:~# memtester 1G 1
    memtester 4.3.0版(32位)
    版权所有(C) 2001-2012 Charles Cazabon。
    根据 GNU 通用公共许可证版本2 (仅限)许可。
    
    pagesize 是4096
    pagesizeemask 是0xfff000
    需要1024MB (1073741824字节)
    得到1024MB (1073741824字节),正在尝试 mlock ...
    
    [36.738818]未处理故障:0x210位于 bf2088e4的同步外部中止(0x210)
    [36.748779]未处理故障:0x05ee04aa 的同步中止(转换表步行)(0x217) 
    
    

    测试开始前系统崩溃

    我测量了 DDR3的电压。 这是正常的。

    我发现在 TI 开发板中开始内存测试后、DDR3的电压下降了一点、但 我的板没有变化。

    您认为这是硬件问题还是软件问题?

    谢谢!

    此致

    David。 Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    您能否澄清一下 AM572x TI EVM 和您的定制板在 DDR3设计和尺寸方面有何区别?

    有关 DDR3配置的更多信息、请访问以下链接:

    www.ti.com/.../spraca1.pdf
    www.ti.com/.../sprac36a.pdf

    此致、
    帕维尔